ロータリボリュームRK097シリーズのレビュー
エイマー電器株式会社 様2020-02-19
- 用途:
- アクティブスピーカーの入力ボリュームに使用
- 対象商品:
- 01489188
アルプスの納期が間に合わないのと廃品種に指定されて新規に採用を断られていますので、助かりました
個人 様2019-08-02
- 用途:
- 無線機のメンテナンス
- 対象商品:
- 01489504
商品について問題はないがこのようなちいさなしょうひんいであるのに
大きな箱に入れて高い配送料を取られた。今後発注はしない。
2人が参考にしています
北摂オーディオサービス 様2018-05-01
- 用途:
- カラオケアンプの修理に使用
- 対象商品:
- 01489346
信号経路のレベル調整回路に使用されており、マーカーからの供給はされていません、これにより高額な修理代が個別部品での修理ができるようになります、大変満足しています。
モーツァルト 様2018-01-11
- 用途:
- 真空管Audioアンプの入力ボリューム
- 対象商品:
- 01489504
このVolumeは音質に最高と思います。この2軸2連Volumeは1070年代迄はよく使用されたのですが、近年はバランスVolumeとの併用で殆ど見かけなくなり極めて貴重です、しかし7㎜角と小さく仕方なく使っていますが、大型の物が欲しい。バランスVolumeとの併用にすると、確実に音質が悪くなります、3極管無帰還のストレー感を出すためには2軸2連は必須です。RLが摩擦で同時に動き必要に応じてRLを調節出来るノブは無いので1軸用を改造自作しています、此れも欲しい。
1人が参考にしています
CREATIVE PHOTO ROOM 様2017-08-15
- 用途:
- 試作用
- 対象商品:
- 01489407
しばらく回転させていないとロータ部が固着して初動回転が重い。この現象は繰り返されるので、音量調整用途には使い物にならなかった。
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。
多摩電機 様2016-07-28
- 用途:
- 無線機の修理
- 対象商品:
- 01489337
SW付き2軸2連が無く、希望する抵抗値、カーブ特性の物がなかったので、2個購入しSWは諦めて1つに作り変えました。2千円ぐらいでこの程度の仕様の物が買えるといいのですが。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます