ロータリボリュームRK09K/RK09Dシリーズのレビュー

平均満足度 4.69 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ロータリボリュームRK09K/RK09Dシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
   
本体幅9.8mmの小型タイプで、高密度セット設計に対応。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-10-23
用途:
マイコンを使ったコントローラーの入力
対象商品:
01489687

取り扱っている品種が他の電子部品専門店に比べて多いのが良いが、納期が一週間程度かかるのが難点と思える。

1人が参考にしています
2022-10-12
用途:
ラジオの修理
対象商品:
54065437

SONYのラジオ ICF-8 のボリューム修理に使用しました。
基板・ボリュームツマミの穴ともぴったりでした。

2021-09-30
用途:
【成功】ラジオのボリューム交換
対象商品:
54065437

こちらの商品を用いてSONYラジオでの交換事例がレビューされていたため、ガリ発生している愛用のラジオ(Panasonic RF-U99)でも可能なのではと?思いチャレンジしてみました。
Panasonicでは既に交換部品の供給が終わっており、ノギス片手にALPS/ALPINE社のサイトで適合すると思われる品番を探し、モノタロウにお願いしました。
手にした製品は、なんら問題なく音量ボリューム音質調整ボリュームとも交換することができ、満足しています。
元のボリュームはDカーブでしたが、交換した製品はBカーブ。(Dカーブ、Aカーブ製品に適合品が製造されていない)しかし実用上は全く問題なく、もうすぐ我が家に来て20年になろうとしているラジオは、引き続き朝夕の番組を聞かせてくれています。

2020-05-04
用途:
ラジオの修理
対象商品:
01489635

ソニーの2バンドラジオICF-801(2018年頃に販売完了)の音声ボリュームが、音量をを調整するときに大きな音でガリガリいって調整しづらくなったので、ラジオ内部の可変抵抗器を新品交換しました。アルプス品番RK09K1110B1R(抵抗値50kΩ,抵抗変化特製15A)と交換しましたが、ラジオ内部のプリント基板にぴったり取り付けられ、オリジナルと変わらないボリューム調整状態(つまみ角度と音声の大きさ)に戻り、助かりました。今回購入の可変抵抗器のプラスチック製シャフトの軸はオリジナルより2mm程短かったのですが、太さと切り欠き位置はオリジナルと同じ為、ボリュームつまみは改造無しでそのままはまり、うまく音量調整できています。
長い間、交換部品を探していたのですが、モノタロウで見つかり、助かりました。同時に同じ部品を複数個購入しましたので、ほかの同症状のICF-801シリーズ(アナログTV付き、3バンド)の修理も行いたいと思います。

5人が参考にしています
2020-04-29
用途:
おもちゃ病院でのおもちゃ修理に使用
対象商品:
01489635

時計の修理のために使用したが、うまく完成し修理依頼者に喜んで頂いた。
ボリュウームの取り付け金具が前に出ているので使い辛いため切り取って使用した、後ろに出て居るほうが使い良いのではないかと思います。

2020-05-11
用途:
オーディオアンプの音量調整
対象商品:
01489845

値段が安い。。小さいし摺動がスムースなので納得です。

2019-08-05
用途:
音響機器修理
対象商品:
01489888

信頼のアルプス、問題ありません。少数発注にも対応いただき助かります。

2020-01-30
用途:
電気回路部品の製作
対象商品:
01489626

扱っている店が無く困ってました。問題なく動作してます。

2019-01-10
用途:
自作タイマー基盤に使用
対象商品:
01489696

年末の発注で年明け早々に到着しました。信頼できるアルプス電気製で、安心して使用出来ます。

1人が参考にしています
2017-08-01
用途:
DIYミキサー
対象商品:
01489888

本家ALPSのサイトより安く早い発送。でこちらで購入。
商品も新品のようですので特に問題もなく満足です。

北摂オーディオサービス 様2016-12-01
用途:
機器のメンテナンス(修理)
対象商品:
01489888

性能的に問題はなかったのですが、まず軸の形状が丸型がほしい
アルプスで探したが見つからなかった。
抵抗値は50Kで問題なし、しいて言えばAカーブ特性ではなくBカーブがベストですが、とりあえずこれで代用しました。今後も使いたいと思います。

2019-02-26
用途:
電子ピアノ部品交換
対象商品:
01489626

KORG SG-1Dのチューニングポット交換に使用しました。
本来13kオームでしたが、こちらの10kで問題ありませんでした。
商品画像がバーチカルタイプの画像になっていますが、ホリゾンタルで間違いありません。
シャフト部分も含めて形状は同一のものでした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-02-02
用途:
自作パーツ作成の為
対象商品:
01489818

自作パーツ作成の為に購入しました。アルプス電気と言う国内メーカーの商品ですので、何も問題ありません。

北摂オーディオサービス 様2017-03-03
用途:
カラオケ機器のメンテナンス
対象商品:
01489888

取付部は指定どおりにつき問題なし、アルプス社に完全同等品がないため代替で使用。本来は、丸軸でスペックが503bのものがほしかったです

2018-12-29
用途:
部品交換
対象商品:
01489556

交換部品と互換性がなく取り付けができなかった。寸法外形図を注意深く見ておくべきだった。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

2015-04-22
用途:
楽器
対象商品:
01489757

とても良かった