コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズのレビュー

平均満足度 4.61 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機
富士電機
19,980 / 税込 21,978
横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-01
用途:
コンプレッサー作動時に 使用

電気店に 取付配線をしてもらいましたが 設定方法がわからず 電気店でさえも設定方法がわからなくて 配線後 帰ってしまいました
今は初期設定で作動してますが 機能設定の詳しい説明書があれば 助かります

midoritec 様2024-08-02
用途:
3相200V モータ駆動用
対象商品:
01626914

PWMのベース周波数は分かりませんが一応3相モータを駆動可能です。

1人が参考にしています
2022-11-03
用途:
三相モーターの回転数制御
対象商品:
01626835

この系統のインバーターを多数使用していますが,操作性も良く,便利と思います.ただし,回転数を下げる際に急激なダイヤル操作は不適のようです.

4人が参考にしています
有限会社 フューモアール 様2021-06-22
用途:
冷蔵庫の送風機の風量調整
対象商品:
01626835

簡単に設置出来、モーターの回転音の調整も簡単でいい商品です。

2人が参考にしています
株式会社セイヒョー 様2019-12-12
用途:
洗浄用モーター用インバーター
対象商品:
01626878

旧型より交換用として購入、外部スイッチと外部ボリュームを使用していたためパラメータ設定に苦労しましたがなんとか動作にこぎつけました。
シンプルで設定は楽な方です。

2人が参考にしています
有限会社京都あかつき紙工 様2019-07-17
用途:
壊れたので交換しました
対象商品:
01626826

前モデルより交換しましたが、取り付け位置も同じ、配線の種類も同じなので、楽に交換出来ました。
取説もしっかり付いているので、分かりやすくていいと思います。

1人が参考にしています
2019-02-02
用途:
モーターの変速として
対象商品:
01626878

miniだから小さいと思ったんですが、他のメーカーと比べると意外と大きいサイズにびっくり。でも安くてしずかでダイヤル式で使いやすいです。

2人が参考にしています
有限会社 秋田電商 様2019-03-27
用途:
研磨機のモーター速度の調整
対象商品:
01626826

もう少し操作性を簡素化して、誰でも簡単に操作できる汎用品にしてほしい。

1人が参考にしています
Divario.Co 様2019-06-28
用途:
生産時
対象商品:
01626862

ぅいいタイプと交換しましたがきちんと動作しました。

2人が参考にしています
ロイヤル農機商会 様2018-12-04
用途:
農業機械の製作
対象商品:
01626887

ユリ根洗浄機のギャーモーターの回転数を変える為に使用しています。取り付け簡単で 故障も少ない

1人が参考にしています
宮本冷機 様2018-03-29
用途:
コンクリートミキサーを回すために購入しました。
対象商品:
01626975

単相電源で三相モーターを回すために使用しました。三相モーターは、直入起動電流が大きくて電源レギュレーションが悪いと起動不良になりますが、0Hzよりの起動で無理なく回りました。また、回転数(Hz)が可変出来るのがとっても良いです。

2人が参考にしています
2017-10-10
用途:
研削機械の速度制御
対象商品:
01626862

ボリュームで周波数をコントロールできるので、頻繁に周波数を変更する用途ではダイヤル式よりも使いやすいと思います。
しかし、電源を入れた待機状態で永続的にディスプレイが点滅を続け、非常に目ざわりなのが残念な点です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2016-11-10
用途:
精米機
対象商品:
01626975

三相動力がないのですがかこれのおかげでたすかりました

2人が参考にしています
株式会社竹内企画 様2018-07-09
用途:
電動機の回転制御
対象商品:
01626966

ボディーが小型なのはいいが、周波数調節VRが小さすぎて操作しにくい

昭和管工 有限会社 様2017-04-07
用途:
水中ポンプに使用
対象商品:
01626914

工業用の水中ポンプにて使用。専用の制御盤は高いので本製品を使用、いろいろな用途に使えそうです。

2015-08-20
用途:
モーター回転制御
対象商品:
01626844

安価で助かりました。
IP40程度の保護機能UP版もラインナップしてもらえると嬉しいですね。

湘南機器サービス 様2016-12-18
用途:
木工機械に
対象商品:
01626844

使い勝手がよく、非常によく出来た製品です。
押しボタンをもう少し大きく。

2015-08-08
用途:
羽毛乾燥機の羽毛撹拌モータの速度コントロール
対象商品:
01626878

早い対応にて、得意先にも喜ばれた。
性能については、一般的です。