3個口テーブルタップのレビュー

平均満足度 4.24 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
3個口テーブルタップ オーム電機
オーム電機
   
差込部に耐熱性ユリア樹脂使用難燃性ABS樹脂ボディー(V0)使用(外郭)根元部の屈曲性能を向上
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
大塚産業株式会社 様2020-12-02
用途:
コンセントが足りないときに
対象商品:
02102004

壁についているコンセントが2口しかないのに、電化製品は4個も使わなければならず、改築しようかどうかと悩んでいたところ、こんなにいい商品に出会えてビックリしまいた。これならママも安心だね!

千葉県自動車大学校 様2020-04-13
用途:
定期交換しています
対象商品:
02102038

使用している数量が多いので定期的に交換しています。

2019-10-04
用途:
室内での電源の取り回しに使用
対象商品:
02102022

しっかりしています。以前他者で格安品を購入したことがありましたが、表示と異なり、規格電流内で熱を持ったことがありましたが、そのようなこともありませんでした。

2018-10-02
用途:
屋内配線用に使用
対象商品:
02102022

室内で多く使用(約20か所)する予定があり、数量が揃うこととホームセンターより若干ながらも安価だったので購入を決定。納入も速く満足しています。また、必要あれば購入です。

2018-08-22
用途:
机に固定して使用
対象商品:
02102013

差し込み口が直線で3つではない物を選びました。アダプターの形状によりぶつかってさせない場合が多いのでこの形状は必要です。この形でマグネット月があればうれしいです。

伊藤商店 様2018-11-07
用途:
店舗工事
対象商品:
02102022

いたって普通に使用できて満足しています。テーブルタップは目を引くようなバリエーションがあまりないのでこれで十分です。

2018-11-29
用途:
家の電化製品への配線
対象商品:
02102004

安い割にはしっかりしたつくりで安心して利用できる!

2018-10-10
用途:
試験用
対象商品:
02102004

半田実技試験用にモノタロウさんで必要な道具を揃えた際の1品です。
特に問題ありません。

mach500ss1 様2018-02-13
用途:
作業灯を車庫で使うため。

普通の延長コード。

可もなく不可もなく。

安いから助かります。

2017-10-27
用途:
電化製品の延長コードとして
対象商品:
02102004

長すぎず、邪魔にならず、あると便利。価格的に満足度が高いです。
特に不便なく活用しています。

2018-09-27
用途:
ロックアウトに関する安全教育実技教材として使用します。
対象商品:
02102004

ごくごく普通のテーブルタップですので改善点などはまったくありません。

2017-07-28
用途:
パソコンの電源
対象商品:
02102004

束ねて使うと危険なのでこのくらいの長さのものを探していました。
コンセントからあまり距離がないので丁度いい長さです。

2017-12-01
用途:
機器への電源供給用
対象商品:
02102004

安価な品物ですが、ケーブルもやわらかく使い勝手がよい

共栄ブレイン有限会社 様2017-07-15
用途:
無線ルーターの電源
対象商品:
02102013

数量が多い時は10個袋入れも有りかな?1個入りは袋から出す手間が掛かるしゴミも増える

2017-03-17
用途:
ノートPCなど省電力機器の延長ケーブルとして使用
対象商品:
02102004

まだ1週間程度しか使用していないので、耐久性が未知数ですが、価格からすれば、結構お買い得なものではないでしょうか?!

2016-10-29
用途:
電気機器への接続
対象商品:
02102038

ものはしっかりしていて、安心して使えます。

2015-05-17
用途:
作業台の脇にぶらさげて使用
対象商品:
02102022

電気関係なのでメーカーを見て後は値段の程度で決めました。使用上特に問題はありません。