溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCTのレビュー

平均満足度 5.00 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT 堺電業
堺電業
13,980 / 税込 15,378
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-01-05
用途:
溶接作業。
対象商品:
02272366

使用しやすかったですし 一目で 自分のケーブルが わかるので
買ってよかった。

2021-06-24
用途:
溶接作業
対象商品:
02272366

カラーなので見分けやすくて良いです 使用感もよいです

株式会社池総 様2020-05-02
用途:
バッテリーブースターケーブル製作
対象商品:
02272445

大型重機用のバッテリーブースターケーブルを製作しました。
しっかりとした作りで満足しています。

1人が参考にしています
2020-02-12
用途:
車のバッテリーのケーブルの代用として使わせてもらいました。
対象商品:
02272472

ケーブルの柔らかさが、とても使いやすいです。電気の伝わりも満足しています。

2019-05-05
用途:
工場溶接作業用
対象商品:
02272323

普段は3.2の棒がメインで120A前後で連続使用が多いですが、今の所はメリットだけしか感じません、何より軽量なのが良いです。

1人が参考にしています
有限会社シュリバー 様2019-02-28
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
02272393

初めてのカラーキャップタイヤー購入です。性能的には十分です。
他業者さんと混在しても一目でわかります。

1人が参考にしています
2019-01-26
用途:
溶接作業
対象商品:
02272366

納品も早く助かりました。
用途によって色分けできるので、使いやすいです。

2018-07-12
用途:
溶接作業
対象商品:
02272323

溶接ケーブルは黒だけと思っていましたが色付きケーブルなら現場でも自社の物だとすぐに分かるので大変便利です。
ケーブルも柔らかいので使いやすいです。

1人が参考にしています
株式会社河野工業 様2018-06-11
用途:
溶接作業
対象商品:
02272357

扱いやすく、色分けできるので便利です!やはり道具はメンテナンスすれば長持ちします!

2017-09-07
用途:
現場溶接用キャプタイヤ
対象商品:
02272375

ホルダー用とアース用が必要なわけですが、現場に行っても
終わってからのまとめにしても、どっちがどっちだか分からなくなり、工場に戻ってからまとめ直す事が多かったのですが、色分けできて助かります。

ツリ機工商会 様2017-01-05
用途:
現場溶接時
対象商品:
02272348

キャップタイヤコードは通常(黒色)で現場で他社のケーブルと見分けがつかず今回(赤色)を購入しました。溶接機 本体側ケーブルトジョイントして溶接側 アース側とすべて赤にした為とても現場内で自社の物と一目瞭然でよかったです。青色 黄色などの購入も考えています。

1人が参考にしています
2017-03-15
用途:
工場内の溶接機のアース線に使用
対象商品:
02272558

緑色はアース線にピッタリの色だと思い購入しました。今までは黒色だったので、目立たなかったが色付きは目立つので、つまずいたり、ひっかけたりの事故防止にもなりそうです。使用感もしなやかで使いやすいです。

岸本農園 様2017-03-26
用途:
溶接機のコード延長
対象商品:
02272463

丈夫で良かった。
フリーカッテイングで使用しています

2015-11-02
用途:
溶接作業
対象商品:
02272445

普通に使えます。

1人が参考にしています