天井型メモリーカード記録防犯カメラのレビュー

平均満足度 2.82 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
天井型メモリーカード記録防犯カメラ ブロードウォッチ
ブロードウォッチ
6,198 / 税込 6,818
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
33件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-29
用途:
軒下に設置し24時間防犯カメラとして使用

32GBのSDカードで2日半録画でき、パソコンのWindows メディアプレイヤー従来版(Windows Media Player Legacy)で動画の確認ができました。

1人が参考にしています
2023-02-08
用途:
盗難防止に使用
対象商品:
60687822

取説を見ながら試し撮り、意外と鮮明に動画が見えましたので、盗難防止に有効かも。

6人が参考にしています
2021-11-14
用途:
防犯目的

メモリーカードの出し入れは面倒くさいですが、値段の割には案外使えますよ

4人が参考にしています
2021-04-09
用途:
農機具倉庫の監視用
対象商品:
60687822

取り付け作業が割と楽にできたのと、説明書が解りやすかった。画質もそこそこで十分でした

2021-06-19
用途:
防犯
対象商品:
60687822

取説と使い方がわかりずらいですが、格安品なので仕方ないです。映りはとても良く、速い動きには遅れますが、記録は取れると思います。窓の外の映像までは映りません。日中、夕方、夜、すべて無理かと思います。広角でもなく、ズーム気味なので、出入り口を映す程度の使い方です。電源コードも太く短いので、低めに壁に付けました。パソコンも近いと、データ見やすくてよいです。

2020-10-04
用途:
中小ビルのエントランスの防犯
対象商品:
60687822

取説がわかりにくいですが、パソコンに慣れていれば時間を掛ければ何とか乗り越えられます。映像と音声が防犯目的としては十分で、値打と思いました。ただマイクロチップの出し入れが取り付けてからは、本当にやりにくいです。それでタブレットを現場に持ち込んでUSBでつないで画像を見ていましたが、作業中にタブレットを取落してこわしてしまいました(自分の不注意ですが、起こりやすいと思います)。青色ダイオードが1年ほどで壊れ、ダミーになりました。それでもいいと思って2-3年過ごしましたが、続けて売れているようなので、もう一度チャレンジしようかと考え中です。

2人が参考にしています
2017-10-27
用途:
自己防衛
対象商品:
60687822

値段的にも満足しています
専門的なカメラは、画素数なども素晴らしいですが、値段的には
満足です。

宗宮整形外科 様2024-08-01
用途:
靴の取違防止のため
対象商品:
60687822

説明書が難解? 説明書通りに操作しても その通りに作動しない。SDカードを挿入したら 取り出せない。問い合わせは メールのみ。取り出し方法を聞いtら、方法を教えるのではなく、商品を送り返せ(当方負担)。商品・サービス共に最低。

5人が参考にしています
KOYO住建 様2017-06-08
用途:
防犯用
対象商品:
03604712

いざ、取り付けてみると普通に映ります。ただ、思ったよりも鮮明さに欠けるような気がします。

2人が参考にしています
2022-11-03
用途:
防犯用に設置しようとしたが出来なかった
対象商品:
60687822

品物がちゃちでマイクロdsカードの挿入ができない説明書がふめいりようで分かりにくいしようげきません大変不満です

2人が参考にしています
2022-06-07
用途:
留守や夜間の防犯として
対象商品:
60687822

セットアップや取り付けはかんたんでした。しかし、取説に誤りがあります。
メモリーカード取り外し前に押すスイッチの位置マークが違っています。
また、コマ数を減らしてでも、もう少しカメラの画素数が欲しいです。
全体的なコストパフォーマンスは良いと思います。

1人が参考にしています
2017-09-15
用途:
ダミーカメラ
対象商品:
60687822

カーポートに配線を隠して、取り付けています(電源を近くから取れる所が無いので仕方なく)。
まあ、無いよりは有った方がいいかなと言う感じですね。

2020-12-07
用途:
玄関入ったところに設置
対象商品:
60687822

玄関外に本物とダミー取り付け玄関入って目につくところに設置しました。これでも入ってくる詐欺師はかなりなもの。

2019-11-08
用途:
屋内用
対象商品:
60687822

全然ダメ。買って損した(個人の見解)。
マニュアルもよく解らない。日本語がよく解らない人が書いてるような稚拙な内容。意味を汲み取るのが大変。外国製なのだろうけれど、マニュアルの外人が書いてるのだろうか。

4人が参考にしています
黒須自動車 様2018-11-02
用途:
事務所の防犯
対象商品:
60687822

買い直しました、防水がないため野外はだめかな取りあえず取り付けました、

3人が参考にしています
有限会社エヌサービス 様2016-11-21
用途:
事務所の防犯
対象商品:
03604712

良く映りますので防犯には最適です。
値段も安いから、

2人が参考にしています
2020-10-08
用途:
玄関に取付
対象商品:
60687822

このカメラでは直接見れないので、録画のみでいいのですが、どんな撮れ方もわからない。残念な感じです。

1人が参考にしています
2019-02-06
用途:
事務所の夜間録画
対象商品:
60687822

壊れた!2週間位しか持たなかった!!30分位録画すると止まる!!!なんだこれは!!!!

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変お手数ではございますが製品不良の可能性もございますので弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけませんでしょうか。何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

有限会社 栄寿汽船 様2020-05-08
用途:
事務所の防犯

メモリーカードの入れ方が分かりにくく、入った感じが良くわからなくて押し込んだら出てこなくなりました。
取説も分かりにくく、コードは繋ぎましたがダミーとなってます。

5人が参考にしています
2017-06-29
用途:
事務所の入り口
対象商品:
03604712

作りはお粗末で軽い。でも映ります。画像は値段なりで、夜は画像の粒子がザラッザラです。固定しなくても、フックや釘に引っ掛けて吊るせます。カメラをPCに刺せばソフトがインストールされると書いてありましたが、何も起こりませんでした。付属のミニCDに入っているURLから何かをダウンロードして、SDに日付を刻み込む。ミニCDがセット出来ないPCがあるので注意したほうがいいです。

2人が参考にしています