天井型メモリーカード記録防犯カメラのレビュー

平均満足度 2.82 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
天井型メモリーカード記録防犯カメラ ブロードウォッチ
ブロードウォッチ
6,198 / 税込 6,818
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
33件中 21~33件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-10-02
用途:
会社の防犯用
対象商品:
03604712

思っていたより高画質でした。もう少し広角に撮影できると良いと思います。たまに画面が緑になるのは価格から仕方ないのかも知れませんね。

2人が参考にしています
ログ校舎ヤマミヤ 様2016-07-08
用途:
留守中の防犯に
対象商品:
03604712

値段的に圧迫しないので、屋内外にて使用。増設の予定ありですが、投石等の心配があり、オプションで投石・棒で壊されないようなカバーが有ればベスト。カバーは自作しますが

1人が参考にしています
2018-12-24
用途:
防犯カメラの増設(簡易)
対象商品:
60687822

「録画時間100~300時間」となっていたので取り付けてみたが、実際は23~4時間くらいしかない。画素数の切り替えも出来ない仕様に変更されているようで録画時間も伸ばせない。これでは意味がない。ダミーカメラにしかならなかった。

MonotaROからの回答

メーカーサイトにて確認したところ、録画データは5~20日分との表記でございました。仕様変更等の確認に関しましては、大変お手数ではございますが一度弊社お問い合わせ窓口までお問合せいただけますでしょうか。
何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

2017-10-16
用途:
事務所入り口の管理
対象商品:
03604712

広角レンズでしたら申し分ないですが、まあお値段がお値段ですのでこんな物かと。

2017-06-19
用途:
ダミーカメラ
対象商品:
03604712

写る。
カード抜き差しは最低レベル。クリップなど細いものでなんとか抜き差し可能性。
頻繁に抜き差しするのは向かない
ダミーカメラにオマケ付きと思うと満足度普通かな

2人が参考にしています
2016-11-22
用途:
不法投棄の監視
対象商品:
03604712

一応使えて助かっていますが価格相応に作り・品質は貧相かもしれません。電源を指すと録画、PCに指すとメモリー認識する単純動作です。micro SDで分割したファイルで保存されます。micro SDは、押し込むと奥まで行ってしまい抜けなくなりました(個体差?)が、認識はされました(指す方向注意)。カメラは、録画の幅が狭い(広角ではない)ので、ピンポイントで録画をしたい方に向いています。録画中は青いLED、PC接続中は紫のLEDが光ります。何故か電源を抜いても光っていることがあるのはご愛敬です。高価格高性能はたくさんありますが、まずは安価で防犯カメラを試すのにはうってつけです。

3人が参考にしています
2016-12-13
用途:
不在がちの建物に設置予定
対象商品:
03604712

撮影状況を確認してから設置予定ながら、いまだに映像を確認できず、手こずって居ます。

2人が参考にしています
2017-02-25
用途:
防犯
対象商品:
03604712

商品としては満足しています。
しかし、箱には商品以外何も入っておらず、使い方が解らなかった。
ネット検索にて取扱説明書やCDが同梱されているのを調べ、
問い合わせた所、同梱忘れであったことが解りました。
対応は非常に良かったのですが、CDが届くまでに1週間以上掛かりました。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

株式会社ホンダモビリティ北関東 様2016-10-19
用途:
部品庫の防犯用
対象商品:
03604712

映像は明るくても暗くても良く写ります。難は広角な撮影範囲が以外に狭くかなり引きのアングルが必要です。

2人が参考にしています
有限会社池石 様2016-08-09
用途:
監視用
対象商品:
03604712

どうしてか初めは上手く作動しませんでした。
SDカードの向きが表示してあるとよい。SDカードが抜きにくい。
カードスロット横のリセット等の感覚が分かりません。

3人が参考にしています
有限会社有田運輸 様2016-10-04
用途:
防犯カメラとして使用しています。
対象商品:
03604712

昼、曇りの時は、いい感じ写ります。
昼、晴れの時は、真赤に写ります。
夜は暗くて真っ暗です赤外線が働いていませんようです。

1人が参考にしています
愛和技術サービス 様2016-04-27
用途:
事務所内
対象商品:
03604712

天井に取り付けてみました。パソコンでまだみてないです。

2人が参考にしています
2016-03-12
用途:
池の監視
対象商品:
03604712

不良により継続使用ができていない。現在、貴社に問合わせ中。

2人が参考にしています