カメラスタンドのレビュー
- 用途:
- 壁にカメラを固定するため
- 対象商品:
- 03604798
コストカットを頑張ってるな という印象。
ネジを締め付けたら簡単に捩じ切れてしまったので、付属の物ではなく自前で用意した方が良い。
- 用途:
- ウエアラブルカメラのマウント
- 対象商品:
- 03604798
安いので色々な箇所に取付ることが出来てよい。固定ネジセットも付属しているので木工部分であればすぐに取付が可能なところもよい
ただし、製品としての精度は値段相応なのでズレ防止措置や、最悪落下することも考慮してリーシュなどの併用を考慮した方が良い
- 用途:
- 監視カメラ取付用
- 対象商品:
- 03604798
付属品ねじ3本(全長17mm) 材質スチール製 質量(g)約80 耐荷重(kg)約5 ねじ穴(Φmm)5
との仕様ですが、5㎏の耐荷重があるかどうか気になります。
ベースが曲がっていたので、手で軽く押してみたら、簡単に曲がりました。
値段相応の品位とは思いますが、価格が安いので、用途によっては、良いと思います。
軽量カメラには対応可能なようです。
- 用途:
- 防犯カメラ4台取付具として使用
- 対象商品:
- 03604798
非常に安価ですがしっかり固定してしまえば全く問題なしです。事務所内で吊り下げと乗せの両方で使用しておりますが事務所廻りの防犯カメラ用金具としては十分の機能でした。
- 用途:
- 防犯カメラの設置
- 対象商品:
- 03604798
ソーラーパネル付き防犯カメラを設置するにあたり、ソーラーパネルの固定部がカメラ用三脚ネジだったのでこちらの商品を購入しました。
ばっちり取り付け完了です。2個のボールジョイントで固定するようになっているため、取り付けの自由度は高い反面、あまり固定力は強くなさそうですが、しばらくこのまま使ってみます。
- 用途:
- ベース板のプレス形状が変更された様子
- 対象商品:
- 03604798
以前購入して、最近また必要になり追加購入しました。
以前購入したものは画像と同じベース板形状(2段盛り上がり形状)でしたが、
今回購入したものは1段盛り上がり形状になっていました。
このため支柱ロックナット固定する時に底面と支柱の関係が、とてもシビアになっていました。
穴周辺のバリも多めになっていました。
まあ値段が値段なだけに、あまり無理も言えないでしょうけど。
- 用途:
- 監視カメラの設置
- 対象商品:
- 03604798
これは素晴らしいバカにできないコストパフォーマンスだ。よくあるすぐヘタる樹脂製でなく、ねじのつまみ以外は金属である。ベースのナットが板金の穴の返りのためにうまく締まらないので、内穴8φのナットを2枚追加してやると確実に締まるようになる。位置決めはいわゆる板金はさみのボールジョイントになっているが、安直だが鉄製なので締めればちゃんと位置決めできる。使い出が良いので予備に置いておきたい部品である。
- 用途:
- 防犯カメラ設置時
- 対象商品:
- 03604798
カメラ付属の物が締付け不良になった為交換しました。
ガッチリ締め付けられとても良いです。
見た目も良く不思議なほど安いです!
- 用途:
- コスパ最高!
- 対象商品:
- 03604798
各種カメラの固定に便利です。
ボールクランプなので、固定力は弱いですが屋内使用ならばあまり問題にならないでしょう。
樹脂の蝶固定ネジの耐久性が気になりますが、
これも日光(紫外線)のあたらない場所なら、そこそこ大丈夫?
ペットカメラの設置場所テストにも便利です。
- 用途:
- 安くてよい。それに尽きる。
- 対象商品:
- 03604798
動画撮影用にカメラをあちこち固定できるよう、3っつ購入。土台のボルトがすぐ緩むのが難点だが接着剤つければ済むので問題なし。軽いカメラしか当然だめだが、何より価格最強。追加で3っつ買いました。他に敵なし。
- 用途:
- 畑監視用
- 対象商品:
- 03604798
ネットで探すとピカイチでこれがヒットします。単独で買うと送料の方が高く付くので欲しい物をためてから買います。それだけ商品が安いということ。もちろん品質も問題なし。
- 用途:
- トレイルカメラ設置
- 対象商品:
- 03604798
カメラに付属の取付スタンドは同じく付属のレンチで最後に締める物でした。
これは、カメラの角度が変わり易くて他に無いか探していたら、ここで同じようなレビューを見て購入しました。
商品価格はすごく安くて大丈夫かと思いましたが、早速取付けてみると満足できる物でした。