電源ファン USBタイプのレビュー
- 用途:
- パソコンへ
- 対象商品:
- 02289096
パソコンの冷却用にセットしたのですが、気のせいかも知れませんが消費電圧?パソコン起動が遅くなったみたいで、USBコンセント変換機で使います。
- 用途:
- お店のレジ付近
- 対象商品:
- 02289096
コンパクトでお洒落な感じがこのお値段で。
音も静かで大変良いと思います。
風量の調整ができればなお良いと思いました。
- 用途:
- パソコン冷却用
- 対象商品:
- 02289096
パソコン周辺の排熱によって温められた空気を拡散させる予定で購入しましたが、値段なりですかね。ただ他のUSB電源のミニ扇風機は1,000円以上のお値段なので安く買えました。
パソコンから電源が取れるので外置きの冷却ファンとしては便利です。小さいので工夫すれば吊り下げもできるのが良いです。羽は金属4枚羽でそこそこの回転数があるので結構音がしますね。
- 用途:
- 涼しく過ごしたい時
- 対象商品:
- 02289096
とても静かで風量もそこそこ強いので満足しています。金額の割につくりはしっかりしていて安心しました。耐久性はまだ未知ですが長く使えてほしいです。
- 用途:
- パソコン作業
- 対象商品:
- 02289096
朝、出勤時にしばらく暑いので、デスクに座るやいなやオンにして涼んでます。軽いので、手で持ったり、直ぐそばに置いて、風を効率よく首元にあてることができるので重宝してます。5分くらいしたらモニターしたの定位置に置いて、柔らかい風にします。その後、特に風は必要なければスイッチ切ります。音も静かで気にならないし、パソコンやモニターにあるUSB端子につなげることができるので使いやすいですよ!たくさん買いました。
- 用途:
- 車内用扇風機として買ってはみたけど
- 対象商品:
- 02289096
作業車は安いバンなので、後部席にはエアコンなどありません。
夏など後部席に乗った不運な人のために、カー用の12Vファンを装着しているの
ですが、風量はそこそこあるものの径が小さいためか騒音が気になります。
こちらは5Vとはいえ径も一回り大きく、風量さえ満足できればと思って購入して
みたのですが・・・うーん、まあ電圧と風量と騒音のバランス的にはこんなもん
なのでしょうね。
予想を上回ることもなく下回ることもなく、想像していたとおりの5Vファンでし
た。 決してダメな製品ではなく、12Vファンの風量を期待していた私が悪いだ
けです。
夏の車内ではなく、ちょっと冷房の足りない事務所や書斎、寝室での補助用とし
ては安くて良いと思います。
モバイルバッテリーとこれで現場用に・・・と考えて買ったらほとんど役に立た
ないでしょう。
- 用途:
- 空調を極力利用しないように卓上に置き使用している。
- 対象商品:
- 02289096
空調ではなく必要に応じて個人用で使用しています。安価な割には風力があり重宝しています。
- 用途:
- パソコン作業時
- 対象商品:
- 02289096
価格の割には風量や角度調節ができるところに満足しています。
華美でなく、シンプルな色合いとデザインも良いです。
- 用途:
- 事務作業時
- 対象商品:
- 02289096
個人専用としてデスクで使用しています。
見た目もシンプルですし、風量も丁度よい。
これから湿度が上がってくるので、就労中に毎回稼働させて頂きます。
- 用途:
- 事務所のパソコンにつないで
- 対象商品:
- 02289096
もっと早く買えばよかったです。
風があるだけでこんなにも体感温度が違うのかと思いました。
黒一色でデザインもシンプルで良いです。