ノスドリル 13型のレビュー

平均満足度 4.24 (71件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ノスドリル 13型 モノタロウ
モノタロウ
2,098 / 税込 2,308
71件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-06
用途:
機械加工時

Φ14を使用していますがシャンクがΦ13なので普通のドリルチャックでチャッキングできるため非常に使いやすいです。
マシニングやボール盤で使用しても問題なく使えます。

合同会社プラネタリウムワークス 様2025-03-29
用途:
アルミ材への穴あけ

いままでホームセンターの店頭で購入していましたが、モノタロウさんで画面を見ながら買えるので、とても重宝しています。

2024-11-28
用途:
農作業用

部品を調達中ですので、使用していないのですが、穴あけが楽しみです。発送も早くて、後は耐久性に期待してます。

2024-08-27
用途:
太い径の穴あけ
対象商品:
02618805

太い径の穴あけに使用しているが切れ味耐久性共に問題なく使用できている。
ラウンドホールブッシュにつけて使用しているが段があるためにホールド性も高いので助かっている。

Kサービス佐藤猛 様2024-06-14
用途:
モーターの取り付け穴を明けるために購入しました。
対象商品:
02618796

下穴3,10と明けて14ミリでタップの下穴にしました。全てハンドドリルです。ビビリもありましたが刃は全く欠けませんでした。素晴らしいです。機械店ではなんと4000円でした。

2024-02-26
用途:
穴あけ
対象商品:
02618805

特に問題なく使えます。安価がうれしいです。0.5mmきざみならなおうれしい。

株式会社ユーエス 様2023-08-26
用途:
キリ穴の拡大
対象商品:
02618814

充電工具なのでチャックが13mmまでしか咥えることが出来なかったので重宝しました。

2023-04-01
用途:
鉄材への穴あけ
対象商品:
02618805

ドリルの軸径が13mmまでしか使用できないので、重宝します。
何所よりも安価で翌日配送が可能なので助かりました。

1人が参考にしています
2022-07-22
用途:
工作作業
対象商品:
02618848

持ってる機材(卓上旋盤やドリル)のチャックが13ミリ径迄なのでそれ以上はノスドリルのお世話になるんですが、ノスドリルの刃ってあまり売ってないんですよね・・・以前は専門工具店での注文取り寄せだけだったんでモノタロウ重宝してます。

株式会社FJT 様2023-04-14
用途:
公園の遊具施工時
対象商品:
02618796

ステンレス用ではありませんがステンレス板5ミリをステンコロリン(スプレー)と併用し穴加工80箇所できました。研げばまだまだ使用できます。

2022-08-05
用途:
穴開け作業
対象商品:
02618832

ドリル径が大きくなり、ドリルチャックに合うサイズを探していたので
助かった。

2022-04-16
用途:
黒皮材9mmへの穴あけ
対象商品:
02618823

機械工作で油圧シリンダーに18.5mmのピンが付いていて固定する支持具にΦ18mmの穴開けが必要であった。あらかじめ3.2mmドリルで穴を開けて、切削油を垂らして良好に抜けました。回転数は200rpm程度が良いとされます。

2人が参考にしています
2022-02-19
用途:
鉄の角パイプに穴開け
対象商品:
02618805

このくらいのサイズの切りを使うことが無いので安めで良かったです。おそらく1回だけで使用しませんが問題ありませんでした。

1人が参考にしています
ファニーカスタム&サービス 様2022-05-20
用途:
穴あけ
対象商品:
02618814

価格は安いですがビビリもなく綺麗に切れました満足です。

2022-03-13
用途:
穴開け
対象商品:
02618796

このサイズはたまにしか使わないのでコスパが素晴らしいですね

2022-02-14
用途:
鉄鋼への穴開け
対象商品:
02618796

この金額で購入出来るのは 助かります
刃の耐久性はまだ分かりませんが 切れなくなれば
研いで使ってみます

2021-09-16
用途:
DIY作業
対象商品:
02618796

DIY作業に 穴をもっと大きく開けたくて購入しました
多分この一回で 後はこんな大きなキリで開けることはないかな 自分的には満足です

2021-05-05
用途:
アルミ板の穴あけに使用
対象商品:
02618796

厚さ10mmのアルミ板をボール盤にバイスで固定し、下穴を開け、この商品で穴を開けました。
くわえる所が13mmまでしか入らないボール盤なので助かりました。切れも良く、持ちもよさそうです。

2021-06-25
用途:
穴の拡張に使用
対象商品:
02618814

下穴を開けて低回転で使用、理想通りに作業でき助かりました

2022-02-14
用途:
穴あけ作業に
対象商品:
02618805

13mmチャックでの大きい穴あけで使用しました。
あまり切れ味が良く無いのは、気のせいでしょうか?
価格はホームセンターで買うより安いです。