ソケットアダプター 電動ドリル用 セットのレビュー
ソケットを電動ドリルでご使用できます。
6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。
18Vまでのインパクト対応。
2023-10-01
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 02624238
M12ナットをインパクトドライバーで強めに締めると、ソケットアダプターの中間部で折損する事が多いです。価格がリーズナブルなので許容範囲かなとも思います。折損時に買い替えています。もう少し強度を高めてもらうと助かります。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
横浜金庫株式会社 様2023-07-24
- 用途:
- タイヤ交換
- 対象商品:
- 02624238
トルクレンチを買ったのでソケットが手に入り、電動ドリルにセットできる部品を見つけて購入しました。
使用はまだですが、あとはドリルのパワー次第ですね。
2023-04-16
- 用途:
- ネジ緩める時
- 対象商品:
- 02624238
電動ドライバーに付けて使ってますが原付のカウル程度のネジはこれがすごく優秀ですぐ取り外し取り付けができるので結構便利です。8mmのとこと10mmのとこがありソケットを付け替えることがありますがビットの部分は抜けないのでちょっとべんり
1人が参考にしています
2022-11-20
- 用途:
- ラックの組み立て
- 対象商品:
- 02624238
これまでラックを組み立てる際は手でやっていましたが、先日インパクトを購入したのでこちらのソケットアダプターを使用することにしました。
当たり前ですがかなりの時間短縮になりました。
また手も疲れることなく組み立てを完了することが出来ました。
2023-02-15
- 用途:
- サイズ変換に
- 対象商品:
- 02624238
見た目によらず軽量で使いやすいです。
ただ荷受けした時点で袋が裂けていたのに気づかず手に取った瞬間に二つ落下したので少し残念な気になりました。
2022-05-26
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 02624238
六角軸対辺(mm)6.35 長さ(mm)13(軸部分) セット内容6.35、9.5、12.7 の3個が、1セットになつており、価格も安くリピートしています。最大トルクで締め付けすると、12.7 タイプでも根本が折損しますので、中トルク程度で使用する事をお勧めします。
1人が参考にしています
有限会社岡崎設備 様2022-03-16
- 用途:
- 車のタイヤ交換
- 対象商品:
- 02624238
インパクトドライバでディープソケット 6角 12.7sqを使用するのに購入しました。
他のソケットアダブターにも使えるので便利です。