スタンド 自転車用 リアフックタイプのレビュー

平均満足度4.21(135件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スタンド 自転車用 リアフックタイプ モノタロウ

シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。

135件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 03279027
2020-12-29
用途: クロスバイクの固定

2個目の購入です。鉄フレームの重たいクロスバイク風自転車の固定に使用しています。倒れるのを防止しつつ、安定して保管できるので便利です。

対象商品 : 03279027
2021-03-11
用途: 自転車のメンテナンス

一般自転車の後輪タイヤ・チューブ交換に使用しましたが、自転車フレームとフックの位置関係が微妙で、2本のフックに掛かる荷重を均等にするのが難しいと感じました。しかしながら十分使えますので、価格相応だと思います。

対象商品 : 03279027
2020-12-17
用途: コンパクトな台
医療・福祉・介護関連業

あたりまえですが、使用する自転車によってフックの位置を付け替えますのでナットを付け替える必要があります。
当方これと別に自転車スタンド(前輪を支えるだけのやつ)を持っていますので、併用すると安定して快適です。

対象商品 : 03279027
2020-11-04
用途: DIYでの自転車整備

フックにママチャリのフレームを乗せるとチェーン調整やパンク修理の作業性がとてもUPします。支柱高さが600mm程度なのであと200mm長いとさらに良い。

対象商品 : 03279027
2020-10-14
用途: メンテナンスと室内保管用
その他業種

組み立てもごく簡単で、ナイロンナットが付属しているので
本体スタンド部はしっかりと締め付け、保持フックは半固定状態にして、シートステーとチェーンステーに自然に馴染む様にして使用しています。
コスパの高いとても良い製品だと思いますが、1点のみ不具合があります。フレーム保持用フックのPVCカバーの先端が初めて使用した時に、いきなり破れて自転車フレームの塗装を傷つけてしまいました。もう少し強度の高いものに改善される事を勧めます。

対象商品 : 03279027
2020-07-03
用途: ロードバイクの保管、簡易メンテナンス時
製造業

特売日に購入すると、満足度アップです。これより安い製品も売っていますが、フレームを受けるフックや本体の構造はこちらの方がはるかにいいので、こちらを購入するのが正解です

対象商品 : 03279027
2020-03-29
用途: 小径車及びクロスバイクのメンテナンス
その他業種

コストパフォーマンスは非常に良いと思います。値段の割に作りは頑丈で特に華奢な感じはしませんでした。
箕浦のDS-520から折り畳みとフック穴を4ツ(上下2ツ)から3ツ(上1ツ下2ツ)減らしてコストダウンを図ったモデルのようです。調整幅は減ってますが下フックだけて十分車重を支えることができるので上フックは車体が傾かないように支えるだけでいいのでぐらつく嫌ならウエスでも挟んでおけばいいと思います。
要望としては上穴を楕円状にして上下に3cm位でいいので調整できるようにしてもらえばうれしいかも。小径車だとブレーキに干渉する場合があるので。

対象商品 : 03279027
2020-05-18
用途: 趣味の自転車の収納

10セットくらい導入してます。組み立てが簡単ですがしっかりしてます。シートステイ、チェンステイの角度が様々なのですが、自由度があって便利です。そして何しろ値段が安い。良い商品です。

対象商品 : 03279027
2020-05-15
用途: 後輪・ギア周りのメンテナンス時
製造業

ハブに取り付けるタイプのメンテナンススタンドも持っていますが、このタイプの方が気楽に使えて便利です。作りも剛性も悪くありません。

対象商品 : 03279027
2020-07-21
用途: 自転車のメンテナンス

クロモリロードで使用する予定でしたが、フレームが細いせいか傾いてしまい自転車を立てることが出来ませんでした。
アルミのクロスバイクで試してみたところ、こちらではちゃんと使えました。
フレームの太さや形状等により相性の善し悪しがあるようです。
フック部分の形状を変えれば使えるのだと思いますが直径約8㎜の丸棒は簡単には曲げられません…

2人が参考にしています
対象商品 : 03279027
2020-05-06
用途: 自転車保管と簡単な整備に
製造業

自転車の保管用に使用していますが、簡単な整備で前輪や後輪を浮かせたい時には、自転車が倒れないように挟み込んだうえで、この装置で浮かせます。手軽であるので、重宝しています。

対象商品 : 03279027
2020-01-31
用途: ロードバイク用
教育・研究機関

簡単に組み立てられました。組み立てたものの何処にフックを掛けるのかが難解でしたが、後のタイヤは上げられました。
組み立て方の書かれた説明書に組み立て後の使用例などの絵や写真があれば親切かと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

対象商品 : 03279027
2020-04-03
用途: リアホイール関連メンテ
サービス業

13ミリのレンチを使って組みました。
添付のナットは4本でナイロンロックするようになっています。
小さいので揺すったりとかには不向きです。
安いしガレージ用にもう一台買おうかと考えています。

対象商品 : 03279027
2020-04-12
用途: 趣味のマウンテンバイクの整備用
その他業種

今迄、天井の梁から、ロープで吊ったりしてましたが、安くてこのタイプのスタンドが手に入り、満足です。

対象商品 : 03279027
2021-10-23
用途: 自転車整備用
自動車・二輪車・自転車関連業

キャンペーンの際に購入したからだと思いますが、納品までに時間がかかりました。

対象商品 : 03279027
2020-04-10
用途: 自転車を停める時
サービス業

第一印象は細めだなと思いましたが、組み立ててみるとしっかりしていて安定感もあり、満足しています。

対象商品 : 03279027
2020-04-06
用途: メンテナンス作業
サービス業

キックスタンドが邪魔してフックを少し傾けて使用すると
何とか上手く掛けれます。お手頃で良い商品だと思います。

対象商品 : 03279027
2020-03-27
用途: 自転車のメンテナンス
建設業・工事業

商品自体に問題の無く安定性も良いです。
追加でもう一台発注しました。
この金額で十分な使い勝手です。

対象商品 : 03279027
2019-12-21
用途: 自転車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

チエーンステー、シートステー2本で保持できるので安定感があり、ディレイラーの調整もラクにできました

1人が参考にしています
対象商品 : 03279027
2019-05-05
用途: 個人の自転車メンテナンス作業
洞海ガス株式会社 様

安くて心配でしたが個人での自転車メンテナンス作業では全く問題なく
使えます、コストパフォーマンス抜群です。