ステンレス(SUS304)引抜パイプのレビュー

平均満足度 4.27 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ステンレス(SUS304)引抜パイプ 日豊産業
日豊産業
5,998 / 税込 6,598
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
松田精工 様2025-11-03
用途:
硬くて曲がりづらい

エアー管としてφ4-2を使用したのが、いつも使っている引き抜き管の倍硬い
細かな修正が出来なくて難儀しました
パイプとしての性能は☆4くらい

2025-11-12
用途:
ガス検知器の配管。
対象商品:
03550523

配達された商品は梱包の真ん中でガムテープが貼られ曲がった状態で納品されました。
返品しもう一度注文する時間も無いので使用しました。
梱包に 壊れ物注意、取り扱い注意などの表示があればこのような事は無かったのではないでしょうか。

2024-02-22
用途:
機械加工
対象商品:
03550575

早急に対応していただき助かりました。納期に間に合いそうです。

2021-12-10
用途:
物干し用
対象商品:
03552106

天井より吊るし物干し用として使用。2mm厚で正解でした。

1人が参考にしています
2021-02-24
用途:
船舶のオーニング自作
対象商品:
03552018

必要としているサイズはホームセンターでは入手困難なため購入いたしました、4mと長尺なため配送が可能か不安でありましたが、紙ロールの筒に納められ非常に満足でした。サイズも豊富で今後も安心し発注できます。

7人が参考にしています
2019-09-09
用途:
試作製作
対象商品:
03550426

引き抜きの細萓入手でき助かりました。シームレスですので、旋盤加工で寸法調整して使ってます。品質素晴らしいと思います。

4人が参考にしています
熊野古道探訪プロジェクト 様2019-03-07
用途:
竹ひご作り
対象商品:
03550663

太い竹ひごを作りたくて ステンレスパイプで作ることを思い付き パイプを購入 使って見ると 結構優れもの 500鉢余りの紫陽花の支柱作りに
重宝している

2人が参考にしています
医療法人社団ハロー歯科クリニック 様2018-11-17
用途:
歯科技工の治具として
対象商品:
03550514

お安く手に入り、重宝しています。製品の精度もバッチリです。

2人が参考にしています
株式会社 板東電機 様2018-08-28
用途:
回転ブラシのシャフト
対象商品:
03551485

満足しています。10.0x3.0x4000も欲しいです。

2022-06-04
用途:
セーリングの際、落水者の救助用に使うテレスコピック・ダンブイの部品として使用
対象商品:
03552045

これまで内径25Φの塩ビパイプに外径25Φのステンレスパイプを差し込んでテレスコピック・ダンブイとして使用していたが、嵌め合いがきつすぎるという不具合があったので、径のやや細い24Φのステンレスパイプに変更した。24Φのステンレスパイプはここでしか販売していないので助かります。ただ、必要とするのは2m弱なのに、4mの長さがあり、半分使わないのでもったいない。切断したものの販売もして頂けるとありがたいのですが・・・。

Office DUKE 様2018-09-06
用途:
模型パーツ製作作業時
対象商品:
03550453

とても高品質です。安心して使用できました。またリピートします。

2017-12-13
用途:
趣味の部品加工
対象商品:
03550478

探し求めていた理想のサイズを選ぶことができた。表面加工も素晴らしい。

3人が参考にしています
2017-11-22
用途:
ワンオフ開発品製造
対象商品:
03552264

思っていたよりも金額も安く、納品速度も早いので大変満足です!

2017-10-01
用途:
屋外棚
対象商品:
03552212

ぶら下がっても大丈夫な点がいい。
梱包がよかった。
ステンレスの光沢もよし。

2人が参考にしています
ナザレデンタルサービス 様2017-06-24
用途:
金属加工
対象商品:
03550392

表示通りのサイズで表面・内面の粗さも気になることもなく、このような専門的な材料を1本単位で入手できてありがたく思います。

1人が参考にしています
2017-08-12
用途:
ボートのレール製作
対象商品:
03552115

表面研磨加工してある製品もあるとありがたいです。製品自体は満足です。

2020-12-04
用途:
計装配管に使用
対象商品:
03551126

他に必要な商品もあり面倒なのもあって纏めてこちらで購入しましたがノーブランドなのに価格が高いです
町の材料屋だとメーカー品で半額以下です

3人が参考にしています
正栄サッシ工業株式会社 様2016-05-26
用途:
排煙窓のワイヤーガイドに
対象商品:
03551126

外径内径共に滑らかで良かったです。

正栄サッシ工業株式会社 様2016-05-24
用途:
排煙窓のワイヤーガイドに
対象商品:
03551126

外径内径共に滑らかで良かったです。

株式会社JAST研究所 様2015-10-13
用途:
薬液の冷却用ラジエータを製作
対象商品:
03550715

①長いまま送ってもらえたので無駄がなく使えました。
②ワンタッチ継手にそのまま挿し込めるので試作に便利です。
③価格の安いのも魅力です。
④肉薄なので通常のパイプカッターできれいにカットできました。

1人が参考にしています