ツナギ服 49112-2のレビュー
- 用途:
- 自動車整備他
- 対象商品:
- 03895858
4Lサイズが欲しかったのでレビューが多いこちらを注文しました。サイズぴったりでありがとうございます。薄手ということでしたがそんな感じはしませんでした。寒い季節に着ることを考えると重ね着できるようにワンサイズ大きめの方がいいです。
- 用途:
- 家庭菜園
素材の質感やサイズ感に大変満足しています。
価格については、もう少し低ければ、なお満足感が上がります。
- 用途:
- ふだんぎ
- 対象商品:
- 03895867
服を選んで外に出るのが億劫なのでどこ行くとも普段着としてつなぎを愛用しています。
当方身長175cmの胴囲85cmですが、この度5Lを買いまして15cm程裾上げして使っています。寒い時期なんかは更に2Lと3Lを下に着ても胴回りが大きく違和感なく着ていられます。
特に飲料をがぶがぶ飲む私にとって下半身の、1Lの紙パックを収めて歩けるジャストなポケットは必需です。
- 用途:
- 自動車メンテ
- 対象商品:
- 03896147
毎年、秋冬春に週3程使い続けて3年経ちました。
膝を付いて作業する事が多いので1年程で擦り切れた為、裏側から市販の膝当てを貼って今も使用中です。
当方180cm/93kgで腹もお尻も大き目ですが、肩・お腹周り・お尻・股下・太もも・ふくらはぎ等、突っ張る感じは全く無く着心地が良いです。
私の股下は多少長めかなと勝手に思ってますが、それでもツナギの裾を引きずるので少し折って使ってます。
冬のみトレーナーやジャージを上下着ますが、しゃがむ際に股付近に多少キツさが出る位で実作業に支障はありません。
既に数十回洗ってるはずですが、色落ちも気にならず非常に満足しております。
似た体形の方の参考になれば幸いです。
- 用途:
- ロードサービス
- 対象商品:
- 03896095
どこを探しても、合うサイズが無く、モノタロウさんの、このツナギしか着れません。また再注文しますので、この8Lは取り扱い終了にしないでください。身長182cm、体重120kgでぴったりです。
- 用途:
- 客先指定の服のサイズが無いから
- 対象商品:
- 03895982
夏なので客先指定のツナギがなくて困ってましたが大きいサイズが有って良かっです。身長180体重125㎏で丁度よいです。
- 用途:
- 作業用にかいました。
- 対象商品:
- 03895867
作業用に買いましたが、サイズを間違えたので、他人にあげました。自分のミスですが、他社でサイズ物を買うと、必要以上にサイズの確認がありますし、今回は裾上げも希望してましたが、サイトでの依頼ができませんでした。やはり、ネットも、使いなれた業者で頼むのが間違いないと感じました。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 03896113
身長165㎝でMサイズをチョイス。冬なので内側にはインナーを重ね着しています。ちょうどよい感じです。これならリピートありです。
- 用途:
- オートバイの整備
- 対象商品:
- 03896138
安くて着心地が良いので何度も買っています。
薄手なので夏も快適です。
耐久性には不満。またの部分が破れやすいです。
- 用途:
- 農作業
- 対象商品:
- 03895815
Mを注文しまた、対応が早く有難うございました。
私の身長は170cmですがピッタリ合いました。
これからもよろしくお願いします。
- 用途:
- 整備
- 対象商品:
- 03896113
165cm54kgでMサイズぴったりでした。生地は、やや薄手。春~秋用かと。とはいえ、トレーナー・ベストを着用しても、それほどキツくなく動けるので、極寒地域でなければ、通年で着用できると思います。 作りも良く、長く着れそうだし、グリーンが変わった色なので、気に入ってます
- 用途:
- 車の修理
- 対象商品:
- 03895842
174cm72キロ 3Lでちょうどよい
ズボンの裾上げは必要
袖の長さはちょうどいい
LLだと股上に余裕がないかも
生地は若干ですが薄め
- 用途:
- 自動車整備時に
- 対象商品:
- 03896052
170/95の体型で、4Lでピッタリでした。お腹が…
生地は厚くなく、洗濯の乾きも良いです。
また購入したい商品です。
- 用途:
- 山仕事
- 対象商品:
- 03895806
身長164センチで丁度股下はSサイズだったので買ったのですが肩幅がきつかったです。
今度は大き目のMサイズにします。
品質は良いと思います。