- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 軍手
- シノ軍手
- シノ軍手 7ゲージ モノタロウ
- シノ軍手 7ゲージの口コミ・評判
シノ軍手 7ゲージのレビュー
対象商品 : 05327123
2022-05-08
用途: 防水工事
ディーベスト 様(建設業・工事業)
とてもしっかりしています。ただ、残念だったのは、たまに、親指の辺りが、縫われていて、指が入らない、物がありました。
対象商品 : 05327123
2021-08-01
用途: 防水工事作業時
株式会社プルーファーズ 様(建設業・工事業)
目が詰まっていて材料の浸透による汚れが付きにくい。柔らかいので作業しやすく、毛羽だっていなすいのもとてもいい。
1人が参考にしています
対象商品 : 05327123
2018-10-23
用途: 鉄板取扱い時
他の軍手と共に保管してありますが、現場作業員から圧倒的に人気があります。耐久性が優れていて、手の大きさに関わらず手に馴染みやすいようです。
対象商品 : 05327123
2018-04-02
用途: 部品組立作業
1990 様(製造業)
厚手で通常作業においては丈夫なので、その点は良いと思います
欠点としてはサイズが他のものよりも大きめな事と、金属のエッジに擦れた時の痛みが、他の素材よりも早いような気がします
対象商品 : 05327123
2021-01-15
用途: 溶接 TIG、MIG
フィット感バラツキ有り ポリエステル100%は 溶接作業には向かない
MonotaROからの回答
火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用頂けません。
溶接作業にはご使用頂きませんようお願い申し上げます。
対象商品 : 05327123
2020-07-13
用途: 塗装、メンテナンス、雑作業
厚みがあるので重いものを持ったり運んだりするには良いかもしれませんが、指先を使う作業には全く不向きです。
ふわふわし過ぎて使いにくいそうです。
対象商品 : 05327123
2015-11-17
用途: 自動車整備
リニューアルされる前から愛用していましたが、先日リニューアルしてからは少々品質が落ちたように思います。価格も安価で質も良く気に入っていたのですが、今の仕様分は購入してがっかりしました。今後は違うものを検討中です。
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。