エアータンク レッドのレビュー
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 05391322
エア-漏れによる空気圧低下の機械のメンテナンスにこの製品を選定しました、納期も早く機能的にも問題無く満足しています。
- 用途:
- 自宅でのPC内部清掃等
- 対象商品:
- 05391322
エアダスタースプレーでは勢いも使用できる時間も短いのでエアータンクを購入。仕事場で補充して自宅等での使用に問題無い性能で満足です。
- 用途:
- トラックのアートに
- 対象商品:
- 05391313
2ton車のヤンキー取り付けに使いました。安定のジェットイノウエ レッドカラーも個人的にはオススメです。
- 用途:
- 補助タンクとして使用しています
- 対象商品:
- 05391313
思い通りの商品で大変満足しています。口金接続部分が凹状になっているので幅の広いスパナ使用すると接触して塗装が剥げてしまいました。レッド以外の色も欲しかったです。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 夜間の静音エアータンクとして使用します。
- 対象商品:
- 05391313
本来の使い方ではないので当然ですが、レギュレータなど取付に苦労しています。吐出口に直接取り付けるには強度に不安がありますのでタンク本体に固定してウレタンチューブで接続を試みています。まだ途半ばです。
- 用途:
- プラモのエアブラシで使用
- 対象商品:
- 05391313
広目に吹くとポンプの再始動が早い、10L位の物がいいかも。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 小型包装機のエアー圧力の安定化
- 対象商品:
- 05391322
エアー部品を使用した包装機の設置場所がエアー源から遠く且つ配管径が小さい為に圧力のばらつきが発生していた為に、安定化を目的に取付けました。設置費用が安価でそれでいてかなりの効果が有りましたので、また同じような環境下で使用しようと思っています。
- 用途:
- エアブラシ用に使用します。
- 対象商品:
- 05391322
エアブラシ用コンプレッサーに小さなエアタンクが付いていたのですが、容量の不足を感じたので、余力を求めて購入しました。同価格帯でもっと大きな容量の物もありますがサイズが手頃でよかったです。改善点としてはタンクの溶接継ぎ目が最下端にあるためドレンホールがオフセットした位置に来てしまって中央に無いこと。ドレンの溜まる位置に溶接継ぎ目というのも耐久性を考えると疑問?まあ、大きな問題ではありませんが。総合的には良い買い物でした。