ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型のレビュー

平均満足度 4.53 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
5,498 / 税込 6,048
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-15
用途:
40年程前のドアクローザー交換
対象商品:
23945958

本体との接続部形状、アームの長さ、ドア取付部の形状相違のため、新旧部品を組み合わせて使用しました。

2022-10-12
用途:
玄関ドアのメンテナンス
対象商品:
23947008

大手ハウスメーカーの住宅に32年住んでますが、数年前からドアが閉まる時に激しい音がしてました。ドアクローザー機種が古いので諦めてましたたが、たまたまアーム部の機種番号を手掛かりにネット検索しましたら代替機種が見つかり購入しました。サイズも一緒でアーム部はネジの取付けが違いましたので古いの使いました。色はシルバー1色のみでしたので、黒のスプレーで塗装しました。ガッチャン音から解放され大満足してます。

2人が参考にしています
2019-10-05
用途:
積水ハウスの玄関ドア補修用
対象商品:
23947008

積水ハウスの玄関ドアの開閉がスムーズに行かなくなったためDIY 交換(PS-5002)。枠側のネジ位置が違うので(意地悪)、既存のアームを流用し本体のみ交換しました。作業は単純、かなりの節約にもなり大満足です。

2019-08-08
用途:
ドアクローザーの交換時
対象商品:
23947008

同一メーカーの積水ホーム仕様との交換に使用した。当然、ネジ位置が異なるので、本体のみ交換したが、問題なく作動。特注品より、安価で完了。

2人が参考にしています
有限会社原建築 様2019-07-30
用途:
既存から取替。
対象商品:
23947008

ヘーベルハウス仕様と枠側の部品だけ、再利用で取替できます。

2018-02-17
用途:
自宅玄関ドアのバタン・バタンの解消に
対象商品:
23945958

長年使用の自宅玄関ドアクローザをようやく交換することにしました。いろいろ調べてこの製品に決め翌日届きましたので、早速その日に取り付け完成です。今までストッパー付でしたが、無しにしましたのですっきりしました。本体の取り付けは同じサイズですので問題なし。スチール枠側のみネジ穴を開けタップ仕上げで無事完了しました。ドタン・バタンが無くなりストレス解消です。早い発送ありがとうございました。(もっと早くやれば良かったのにと思っています)

2020-07-28
用途:
玄関ドアの修理交換に
対象商品:
23947008

本体からオイルが噴出し機能しなくなった。
コメントで積水ハウスの玄関ドアのドアクローザの交換用にとあったので購入。
コメント通り本体だけを交換した。
本体の色がシルバーで残念、他の色も取り扱って欲しい。
オイル漏れで故障と思っていたが、積水ハウスの施工不良。 本体の回転部のねじ込みが外れオイルが漏れた。 構造上、本体の回転部が使用中に何回転も緩んで外れることは不可能。 施工時、馬鹿な工事業者が緩めていたのだった。積水ハウスの人は点検してみる事を勧める。

2人が参考にしています
2018-07-01
用途:
クローザー交換
対象商品:
23947008

クローザー本体のボルトの位置は合っていたのですが、あて板が取り付けられてあり、あて板にボルトで止める様になっておりボルトが長すぎて古いボルトを再利用。枠側は穴の位置が違っていたので、新たな穴を開けて取り付けを完了。本体だけでも位置が合っていたので楽でした

2人が参考にしています
2017-02-20
用途:
プレハブ用扉の交換
対象商品:
23947008

30年程前の古い扉用クローザーとして探していたのですが、サイズが合致して助かりました。

2018-11-12
用途:
ドアクローザの交換
対象商品:
05585983

25年使い続けた自宅のドアクローザが液漏れし機能を果たさなくなりました。アーム類はそのまま流用し本体部分を交換しました。バタンと音がしていたドアが静かに開閉できるようになりました。

1人が参考にしています
2017-06-13
用途:
ドアクローザー交換
対象商品:
23947008

積水ハウスの玄関ドア油圧ダンパー交換で使用しました。ブラケット、リンク、アームは以前のままで簡単に出来ました。費用は積水ハウス専用品だと16800円との事でしたので、1/3で済みました。

1人が参考にしています
伊佐治 様2017-01-05
用途:
故障のため交換
対象商品:
05585974

積水ハウスのドアクローザー本体をそのまま交換でき問題なく使用できました。

2017-01-07
用途:
玄関ドアクローザーの交換用として
対象商品:
05585983

40年前のクローザーの交換用として購入しました。
ドア側の取付穴は、そのまま使用できましたが、
ブラケットの形状が変更になっていたので取付穴を
開けなおして、取付けました。快適に動作しています。

カギの栄進 様2018-08-07
用途:
取替え
対象商品:
23947008

段付きアームの枠取り付けビス穴ピッチが 3ミリ狭く、加工しないと取り付け出来ない。新規取り付けならともかくも、共通仕様にするなら ビス穴をスライドできる様・するべきでしょう。メーカーさん 不親切です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

株式会社まじっくはんど 様2015-10-14
用途:
賃貸アパートの改修
対象商品:
05585992

既設品の後継として購入。枠に止める金具のビス位置が変わっていたので、若干の加工は必要でした。

1人が参考にしています
2017-01-10
用途:
故障部分の取替え作業
対象商品:
23947008

ドアークロザーの取替えのため、製品の検索を行いましたが、図面が拡大しても、アームの取り付け穴の寸歩が不鮮明でしたが、取り敢えず購入しました。結果、やはり穴の位置が異なっていたので、以前のアームを利用して取り付けました。作動状況は良好ですが、図面の拡大しても鮮明に成るように、して頂ければ最良と考えます。

長島治療院 様2016-09-29
用途:
店舗入り口ドアの既存クローザーの交換
対象商品:
05585992

既存クローザーの寿命のため交換しました、建物がセキスイハウスのためセキスイ対応品でないと付かないと聞きましたが対応品は値段が高いのでこの商品にしました、ブラケット、リンクバーなどが合いませんでしたので既存品を外さず使いクローザー本体だけ使用しましたポン付けできました、セキスイ対応品の1/3の価格で済み喜んでいます、今思うとストッパーなしのP-5002を選択すればもっと安かったかなと思います。

2人が参考にしています