O2センサーソケットのレビュー

平均満足度 3.94 (123件のレビュー)
商品レビューを投稿する
O2センサーソケット モノタロウ
モノタロウ
999 / 税込 1,099
O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。 【用途】O2センサーの脱着に
123件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
カーネットワークマキト 様2016-07-06
用途:
O2センサー交換
対象商品:
06611142

コネクターの切ることなく、作業ができ効率よかったです。

2016-04-14
用途:
自動車整備
対象商品:
06611142

良いSSTです。工具で作業時間短縮できました。

2016-02-26
用途:
O2センサー脱着
対象商品:
06611142

O2センサーの脱着に使用しました。固着してるようでしたが、簡単に取り外せました。

海老名タイヤサービス 様2016-04-07
用途:
O2センサー脱着
対象商品:
06611142

狭い場所でも楽にできる

2020-03-04
用途:
自動車メンテナンス-
対象商品:
06611142

ソケットサイズがちょっと大きめで力を入れるとソケットが逃げてしまいます(勿論センサー部には前日クレの555を吹き付けておきましたが)他の方が言っているように力を入れると開くのかもしれません。結局外せず、役に立ちませんでした。

1人が参考にしています
2016-04-05
用途:
センサーの点検
対象商品:
06611142

o2センサートラブルでスムーズな取り外しが出来た。

2021-05-29
用途:
O2センサーハズし
対象商品:
06611142

口が拡がった! なめそう。 ハンマーでたたいて狭くした。

1人が参考にしています
2019-11-24
用途:
センサー外し
対象商品:
06611142

寸法がやや大きくがたつきがある。
ハンドルをソケットのセンターに差し込めるようには出来ないものか。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の検討課題とさせていただきます。

2015-04-10
用途:
o2センサー交換
対象商品:
06611142

大丈夫かなと思いつつ購入をしたのですが、とても使いやすく、しかも安価、特殊工具として十分使用できます。お勧め品です。

2020-08-20
用途:
車のめンテナンス
対象商品:
06611142

回すところが芯からずれているので余分な力がかかる。

2019-08-22
用途:
自動車 W211 E500 の触媒前後のO2/診断センサー交換
対象商品:
06611142

8角穴は狭い場所で使いよいですね。固着していたセンサー先端が開いてしまいは十分なトルクが掛けられず、曲げたメガネレンチを使用しました。

2019-07-23
用途:
メンテナンス
対象商品:
06611142

トヨタ車のO2センサー交換に使いましたが ダメでした。センサーが固着しており 力を入れると切りかけ部が開いて滑ってしまい センサー側の角をなめてしまいました。結局センサーコードを切断して メガネレンチにて取り外しました。国産品と同じくらい強度があればいいと思いますが 価格が安いのでこんなものでしょう。

2015-10-20
用途:
自家用車のO2センサー交換用
対象商品:
06611142

ソケット部の造りや材質的にカチッとした感じで良いと思います。
また、ソケットレンチの差込部の星形形状も結構使い勝手が良いと思います。
ソケットの上部の内側の内径をもう少し広げてもらえると汎用性が広がるかと思います。

有限会社大塚自動車 様2015-10-08
用途:
オーツーセンサー取り外し
対象商品:
06611142

在ると便利な工具。

2019-08-02
用途:
自動車整備に
対象商品:
06611142

NAP製O2センサーの交換に使用。
六角部が少し緩い感じですが、
規定トルク35N・mには耐えてくれました。

2015-06-26
用途:
O2センサー脱着
対象商品:
06611142

ロングのセンサーソケットも有るのですが、狭い所などはこちらが断然使い易いです。

はやし工芸舎 様2017-09-24
用途:
仕事用の整備道具として。
対象商品:
06611142

まだ未使用で強度・耐久性・精工性はわからないが、とても良さそうな品に見え期待出来そうです。

2019-02-15
用途:
O2センサー交換
対象商品:
06611142

遊びが多くて使えない!サイズが合ってるのに遊びが多いとか粗悪品だ!ナットがなめてしまいそうだったので交換してない。O2センサーはまだ故障してないからすぐに交換する必要はないけど

2人が参考にしています
2017-06-09
用途:
自動車O2センサー取り替え
対象商品:
06611142

価格的には安いですけど強度性能はもんだいありません。

2018-11-02
用途:
ワゴンRo2センサー交換エキマニ
対象商品:
06611142

最初はスパナで外そうと努力しましたが固くて外れなくてこの商品見つけて安かったので即購入、さすが専用工具だけあって、気が抜ける位簡単に外れましたソケットの素材もかなり硬いと思います