プレッシャー式噴霧器エンプラ製ショートノズル付 単頭式ノズルのレビュー
ショーとノズルのスタンダードなモデル。
瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。
ホースも掛けられるノズルホルダー付。
ハンドルロック式でポンプの着脱・持ち運びに便利です。
安全装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2)
霧の角度が約80°から直射まで変えられます。直射OK!
加圧が軽く耐久性のあるポンプです。
タンクの色は白く内部の液が見えます。
2021-08-17
- 用途:
- エアコン洗浄時
- 対象商品:
- 07493474
エアコン洗浄の薬品を散布するのに使用しています。フルプラ(全部プラスチック)なので薬品負けしません。ホースを長くしてほしいですが、自分で改良しています。
2020-11-19
- 用途:
- 鉄部品に防錆油噴霧
- 対象商品:
- 07493474
18年10月に買ったものが壊れてしまい、今回も購入いたしました。
他のものより使いやすいようです。
1人が参考にしています
2020-03-14
- 用途:
- 庭園管理薬剤散布
- 対象商品:
- 07493483
従来は容量4Lの他社製品を使っていましたが、
空気量が少ないため途中で再加圧が必要なのがダルいのでこの
容量6Lの製品に薬液を4L入れて使うことにしました。
最後まで圧力が持つようになったのでその点は良かったのですが、
手押しポンプでの加圧はやはりダルいので
自動車のタイヤ用エアバルブを取り付ける改造をして
エアコンプレッサーで空気を入れています。
最初からタイヤバルブが付いた製品を出して欲しいですね。
以前の他社製品はタンクが黄色で薬液の残量が見辛かったですが
この製品は白色半透明で液面が見やすいので良いですね。
それと、この製品はノズル長さが45cmの固定ですが、
これだと立った姿勢で地面に薬剤を吹き付けようとすると短くて届きません。
かといって伸縮ノズルが付く姉妹品は三段伸縮式で無駄に長く重いので困る。
二段式ノズルのバリエーションが欲しい。
3人が参考にしています
有限会社NS検査 様2019-11-18
- 用途:
- 農薬の散布
- 対象商品:
- 07493483
以前にも4Lの噴霧器(同メーカー)を使用し、ノズルのの部分が調子が悪くなり、買い替えをしました。農薬の散布に使用してますが、調子は良好です。
1人が参考にしています
岡田農園 様2018-01-08
- 用途:
- 家庭菜園の薬剤散布
- 対象商品:
- 07493474
小量の農薬散布に使用していますが、手持ちで狭い場所での使用に重宝しています。
噴霧口が2頭口ならもっと良いのですが、