配線タップコネクター ホワイトのレビュー

平均満足度 4.39 (69件のレビュー)
商品レビューを投稿する
配線タップコネクター ホワイト モノタロウ
モノタロウ
1,098 / 税込 1,208
ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。 【用途】配線コードの接続に。
69件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-07-02
用途:
自動車の配線修理・電装部品の取付ほか。
対象商品:
07497823

十分満足な商品です。
しいて言えばもう少し数をまとめてほしかったです。

株式会社ホンダカーズ山口西 様2020-09-27
用途:
ドラレコ等の用品取付用
対象商品:
07497823

カー用品の電源取りに使っています。かなりの数を使用するので安価で重宝しております。毎回まとめ買いしていますので入数が多い物があってもよいかもしれません。

トレフレッチェ 様2020-02-29
用途:
ドラレコの取り付けの際に使います。
対象商品:
07497823

セルスター、ユピテル、コムテック等ドラレコメーカーに付属してませんので使う頻度が多く店頭で購入すると1個あたりの単価が百円前後で高いので
この価格はありがたいです。

1人が参考にしています
2021-08-09
用途:
電装品の配線まとめ
対象商品:
07497823

必要なので購入していますが値段高めなので必要最小限の購入にしています。

2020-04-04
用途:
車の電源取り出し時

値段も安くて使いやすい。
しっかりとしてて安心感もある。

サンライズモーター 様2020-08-01
用途:
自動車配線作業時
対象商品:
07497823

値段も安くて普通に使えるので重宝します。またここで購入しようと思います。

2019-08-28
用途:
自動車用電装品の取り付け
対象商品:
07497823

私は自動車の電装修理を行う業者です。
白タップは12Vでは非常に良く使う為、必需品です。
ただ、多く使うだけあってコストと使い易さ、部品の信用性が要求されます。
この商品はその全てを叶えてくれる内容になっている為リピートして購入させて頂いています。

3人が参考にしています
2019-06-20
用途:
自動車への電装パーツの取り付け。
対象商品:
07497823

メーカー品と遜色なし!コスパ良し!リピート確実!!

レベルフィールド株式会社 様2019-04-02
用途:
自動車車内配線への割り込ませや分岐等に使ってます。
対象商品:
07497823

車内配線への割り込ませや分岐に使ってますが、若干太い線でも使えますし、細い線用なのでうまく被覆を切断して導通しない心配が少ないし、なおかつ狭い所でもサイズの小ささが良い方向に活躍します。

2019-04-18
用途:
配達車のSMD増設作業
対象商品:
07497823

あまり柔軟性がない為か結線時にポキポキ折れてしまいます。
ですが接触不良等使用には問題ないのと車輌内張の中に隠して使用するので価格相応かと思い使っています。
改善点としてはもう少し柔軟性のある商品にして頂けたら満点なので使用素材の見直しを検討して頂ければ作業もし易くなるかと思います。

3人が参考にしています
2019-05-20
用途:
車のドアにシャドウライトを取り付ける時
対象商品:
07497823

分岐の配線がプライヤー一つで簡単に出来ました。同型の赤い物とは使用できる配線の太さが違います。

タイヤショップ ミヤ 様2018-11-02
用途:
電装品の取り付け
対象商品:
07497823

耐久性はまだ分からないが、時間がたった時にツメが外れてなければ
良いと思います。
もう少し量を増やして欲しい。

2022-02-10
用途:
配線作業
対象商品:
07497823

安価で良いがたまに千切れかけている不良品が混ざっている事がある

2018-04-27
用途:
車弄り
対象商品:
07497823

細線の分岐用に購入しました。
取付後、念のためインシュロックで固定しました。
物も値段もまあまあだと思います。

2018-04-18
用途:
スリムコードと呼ばれる薄被膜配線に使用
対象商品:
07497823

最近車両に使われるスリムタイプの配線に使用しています。
赤や青と違って2接点ですし小さいので重宝しています。
4つ星なのはもう少し外素材に弾力性があると良いかなと思いますが
好みの問題ですので・・。良い値段しますが、本家よりも大分安いので仕方ないかと・・。

2021-10-10
用途:
車の内装に電気アクセサリ-やドライブレコ-ダ取付等に使用
対象商品:
07497823

最近の車の電気アクセサリ-やドライブレコ-ダ取付等に、純正や汎用に関わらず、カニの爪(エレクトロニクスタップ)配線タップコネクターで接線する事が多くなり、電子部品の消費電力が少なくなり、各自動車メ-カの取付要領方法でも多く使用されている、最近の配線やコネクターが小さくなり、標準的な15mmのタップでは接線出来ない箇所が有り、10mmタップコネクター使用している、超狭い所(痒いところ)に重宝しているが
価格が標準より2倍以上高いので安くしてください

1人が参考にしています
大野自動車 様2018-07-05
用途:
自動車電機配線
対象商品:
07497823

自動車整備業です。何の問題も無く良好です。安くて助かります。

2017-11-09
用途:
オーディオ裏のETC電源取出し等
対象商品:
07497823

よく使うので作業的にも簡単なのと細い線を接続するのに重宝します。
一度使えば取り外す事もあまりないので全く問題ないと思います。

西田自動車販売株式会社 様2018-10-11
用途:
車両加工
対象商品:
07497823

使いやすい商品です。細い心線に確実に結線出来てトラブル皆無です

1人が参考にしています
2018-06-04
用途:
配線工事
対象商品:
07497823

普通に使えました。ほそいのでようちゅういですね。。