富士低圧三相モータ(屋内用)のレビュー
【軽量化!】
アルミフレーム機種メニュー拡充。
最大質量40%ダウン実現。
【低騒音!】
同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。
【すぐれた運転特性!】
高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。
【保守・メンテが容易!】
据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。
軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
2026-03-21
- 用途:
- モーターが壊れたので交換
何の問題も無し。
交換しても今までと同じように作業できています。
また壊れたときは、同じものを注文しようと思います。
三晃アグリサービス株式会社 様2025-04-11
- 用途:
- モーターを動かすために使用
問題無く使えます。しかし、粉塵が多い場所で使用するため、モーターから直接リード線が出ている商品を希望します。そのような商品はもう作らないのですか?
シブテック 様2024-11-11
- 用途:
- 木工用機械
速やかな納期で、ユーザー様にも喜んで頂き大変感謝です。
2022-12-13
- 用途:
- 研磨用機械のモーター
- 対象商品:
- 18816324
埃がすごく発生する場所で使用していますが、問題なく使用できています。同様のモーターを複数使用していますので、交換が必要になった場合は、また注文しようと思います。
オーキッド・タカノ 様2014-07-01
- 用途:
- 温室の自動開閉装置
- 対象商品:
- 39226275
2台購入したうちの、一台のベースが曲がっていました。
幸い自分で調整できる範囲なので良かったんですが、新品でこのようではこのメーカーの商品は今後避けたいと思います。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
2014-06-19
- 用途:
- 修理用
- 対象商品:
- 39226284
写真と図の取り付け配線が違う、正しい写真えお載せてほしい
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。
画像は代表画像を掲載しており、実際とは異なる場合がございます。何卒ご了承くださいます様お願い致します。