マルチタイマー2 [基板完成品]のレビュー
通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。
2025-01-15
- 用途:
- 自動車の電装品に使用
電気素人の私でもとりあえず使用することが出来ました。機能は十分で非常に良い商品だと思います。ただ10秒以上の設定をする時、1秒刻みでの調整は難しいです。また素人にはちょっと説明書が解読しづらかったです。
1人が参考にしています
2022-09-11
- 用途:
- 地域防災情報受信機の一時切断用として
- 対象商品:
- 08502472
室内に設置されている地域情報無線機の放送受信時、「繰返し放送」や「該当しない放送」時に一時的に「スピーカー回路」を切断したいため、スピーカー回路に「常時閉」でかつ、プッシュ時に2分程度回路が切断する回路とした結果、来客時に沈黙時間が短縮でき、有効活用ができました。
1人が参考にしています
2018-06-29
- 用途:
- 買った記憶がありません
- 対象商品:
- 08502472
これは何にどのような目的で使うのか分からないのですが何かの間違いではないでしょうか
レヴュー使用がありません
2人が参考にしています
齋藤電装 様2017-06-02
- 用途:
- 自動車保安
- 対象商品:
- 08502472
物は確かです。リレーが入るまでの時間と、切れるまでの時間が別々に
設定できるのは、いいと思う。
2人が参考にしています
2016-07-01
- 用途:
- 薬品供給ポンプの間欠運転
- 対象商品:
- 08502472
時間設定用の半固定抵抗の微調整(x10モードでの数秒単位)が難しい。
せっかくの『マイコン制御』なので、秒単位でのデジタル設定が出来ると良いと思う
1人が参考にしています
株式会社ネットジャパン 様2016-08-26
- 用途:
- 10分ごとにトリガをかけることが必要となり、急遽購入。
- 対象商品:
- 08502472
20セット使用したが、可変抵抗器のセット位置を同じくすると、ほとんど狂いの無い時間間隔が得られた。
2015-01-23
- 用途:
- エアーポンプの駆動切り替え出力として使用
- 対象商品:
- 08502472
特殊な使用方法の関係上、購入商品の仕様書を確認し購入したため想像通りの出力で満足しています。
基板の使用方法に関しても分かりやすい説明書が付いていたため、安心して求める仕様に変更する事が出来ました。
現在も安定して出力している為、今後の拡張時には是非購入させて頂く予定です。
欲を言えば、電源24V-24V出力仕様のラインナップがあれば文句なしなのですが。
4人が参考にしています
![マルチタイマー2 [基板完成品] ワンダーキット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono08502472-220908-02.jpg)