16Aパワーコントローラーキットのレビュー

平均満足度 4.56 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
16Aパワーコントローラーキット ワンダーキット
ワンダーキット
4,398 / 税込 4,838
トライアックにより最大16AまでのAC電力を制御するパワーコントローラーキットです。このキットを利用すれば、ハンダこての温度や電気ドリルの回転スピードなどを調整することができます。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
竹中電機 様2024-10-24
用途:
電動工具や、照明のコントロール

自分で設計したものは動かず、購入しました。満足な動作をしてくれています。ありがたいです。

2022-06-21
用途:
コタツ用
対象商品:
08500808

コタツの温度調節で使用している。最低温度が下げられて重宝している。

3人が参考にしています
2021-05-05
用途:
ポンプモーター
対象商品:
08500808

作りやすく性能も今のところ問題ない。十分に回転制御ができている

2人が参考にしています
2020-10-25
用途:
新規設備の制御盤に使用します
対象商品:
08500808

当初作ろうと考えていましたが、工数に間会わず、購入することにしました。
価格的にも満足しています。

2020-08-22
用途:
ドリル回転下げ
対象商品:
08500808

市場にてパーツをそろえるより。
KITにてそろえた方が低額・面倒が無い感じより。。
なるかなの 安直に 期待し依頼となる。
組み立てはなんら、面倒さはない!!
ただ老眼に悩んでる自分には、細かい、細かすぎる KITなる由縁だがケースに悩み。
他社様も希望を入れているみたい、ケースもOP販売を検討要請したい。  
自分はケースなし、裸使用にて挑戦予定。16A表記にて在るため。
どうなるか!?

1人が参考にしています
2020-07-13
用途:
扇風機の使用時、回転数(風量)の微調整調整に使用。
対象商品:
08500808

風量の微妙な調整が出来て、良い具合です。
調整する際は、扇風機側の風量をMAXにして、コントローラー側で調整する方が良いです。
扇風機の機種にもよると思いますが、出力を弱くしていくとモーター(扇風機)から若干唸り音が出ます。
深夜だと気になるレベルかもしれません。

2人が参考にしています
2020-07-28
用途:
換気扇の速度調整
対象商品:
08500808

工作室で塗装をするために取り付けた換気扇が強力なのですが、騒音がうるさいので速度調整のために購入しました。あとで箱に収めるため、組換えしやすいキットの物を探していました。

2020-06-03
用途:
丸ノコ、ドリルドライバー、トリマー
対象商品:
08500808

連続16Aで使うには、電源コード・プラグ、ヒートシンクや冷却ファンを別途用意する必要があります。

2人が参考にしています
2020-02-02
用途:
珈琲の豆挽きマシンです。
対象商品:
08500808

カリタ c-150を低速で回すと、
ナイスカットミルに劣らないので最高です。

1人が参考にしています
2019-05-15
用途:
100ボルト電動工具用
対象商品:
08500808

ドリルとベビーサンダーの回転調節用に買った 組み立ては半田ゴテで簡単に出来 100円のプラケースに入れて使っている
作業内容によって適切な回転数の調節が出来るのてとても重宝している
また 照明の調光も出来る
こんなに役立つ物はない

1人が参考にしています
2018-05-21
用途:
床下換気扇の回転制御。
対象商品:
08500808

とても良かったです、床下換気扇の回転を落として換気口からの音を軽減し、騒音対策にしました、時間を気にせず床下換気扇を回すことが出来ます、3台回しています、組立ても簡単でした、初心者でもOKのキットです。

2人が参考にしています
2018-01-29
用途:
安価なスチィーム加湿器のパワーコントロールに使用してます。
対象商品:
08500808

入れる箱もあるとよいです。一部部品がなかったがすぐに送ってくれてよかったです。

一石屋 様2018-07-25
用途:
機械部品一部
対象商品:
08500808

多少機械に組み込む際に加工が必要でしたが、商品自体には問題ございませんでした。

2017-02-12
用途:
面ヒーターの温度管理
対象商品:
08500808

つまみで簡単に温度調節が出来てとても重宝しています。
外付けスイッチを付ける場合は基盤のパターンカットがありますが、欲を言えば、スイッチを付けない場合はジャンパー線を刺す方が便利と思いました。

1人が参考にしています
2016-08-29
用途:
掃除機のコントロール
対象商品:
08500808

掃除機(消費電力:670W)を集塵機として使ってます。制御範囲が大きいので使えます。組み立ても簡単で、コンパクトに箱に収めることができます。

1人が参考にしています
2015-10-15
用途:
電気ドリルや扇風機といったモーターの回転を調整すること。
対象商品:
08500808

ハンドドリルでステンレスや高硬度材などに穴あけしたりする時回転が速すぎてドリルが焼けてしまって穴があけられなくなるなんてことがありますよね。
このコントローラーで回転を落とすことができるので適正な回転数にできます。
ただし自分で半田ごてを使って組み立てることが必要です。
このコントローラーを使って回転を落とすとトルクが落ちます。
大きさの割に16Aまで使用できるので余裕をもって使うことだできます。

5人が参考にしています