ショックセンサーキットのレビュー

平均満足度 4.11 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ショックセンサーキット ワンダーキット
ワンダーキット
3,398 / 税込 3,738
センサーで振動を検知してリレーが動作します。感度調整が可能で、ガラスの破壊などの大きな音や、クリップが落ちた時の微小振動まで幅広い衝撃レベルを検知することができます。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-04-13
用途:
遮断器(VCB)の動作時間測定

最高感度にすると微弱な振動でも反応するのが良い
この価格で振動センサーが作れるのは嬉しい
ケースがあるともっと良かった

3人が参考にしています
2020-01-22
用途:
野鳥撮影
対象商品:
08502025

組み立ては約1時間で完了。フィールドで使うためにケースに入れ、センサーとシャッターリリースをつなぐ部分にイヤフォンジャックをつけた。ゼムピンを落とした時に1秒間大麻^が働くように調整し動作テスト、成功。
あとセンサーが働いてからリレーが作動するまでのタイムラグが気になるところ。これは、実際に使ってみてから判断することにして、「やや満足」。うまくいけば「大満足」です。タイムラグが大きい場合は、SSRに改造することも検討している。
フィールドでの自動撮影が楽しみです。

2019-12-02
用途:
OCRの試験に使う予定です
対象商品:
08502025

配線が大変でした。完成品で出してもらえると大変ありがたいです。

2人が参考にしています
2018-09-07
用途:
高圧遮断器VCBの動作時間測定
対象商品:
08502025

未だ実際に現場で使用はしていませんが感度調整(瞬時反応) 出力保持時間ができるので満足しています。

3人が参考にしています
有限会社 アルバ電子 様2018-08-31
用途:
卓球ゲームマシンの的に使用
対象商品:
08502025

卓球のボールを検知させているのですが、非常に感度が良いです。
感度調整をゼロにしても、感度が良すぎるので、抵抗を追加して調整をしました。
使い易いです。

2017-12-13
用途:
機械設備の動作確認
対象商品:
08502025

作りやすく性能・動作も良好、基板の品質が値段通り安っぽいのでやや満足。

2017-03-02
用途:
静止状態からの動作信号の入力
対象商品:
08502025

感度調整や保持時間の調整ができていいと思います。圧電素子を使っているので、センサーのケーブル長が長いと、少しのことで誤動作しやすいです。使用するのにケースが必要ですが、
セットにしてほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2016-07-13
用途:
電力制御機器の動作確認
対象商品:
08502025

組立説明書が大変分かりやすい。

1人が参考にしています
2018-06-08
用途:
DGR試験
対象商品:
08502025

動作の不具合で修理に出ししている。
基板に後付けのダイオードの方向確認に時間がかかった

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。