ハイパワーサイレン1 基盤完成品のレビュー
電源電圧DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させるアラーム基板です。
宇井製作所 様2023-10-28
- 用途:
- 試験的に買った
- 対象商品:
- 08502165
説明書がないので電源を間違えたらバチと音がして使えなくなった>このような品は最近多いほとんど説明書がない
2人が参考にしています
有限会社 ヘアーブティックシルヴァー 様2022-12-09
- 用途:
- ラジコンヘリコプター墜落のさい見つかるように
- 対象商品:
- 08502165
基盤の部分にケースが有れば良かったです
音量、音質は良かったです!
2021-08-02
- 用途:
- 音はかなり大きい
- 対象商品:
- 08502165
パナソニックのビームセンサーを利用してシャッターの防犯ブザーとして使おうと思い購入しました。
音はかなり大きく満足いくものでした。
ただ基盤とブザー間の配線を触りすぎるもハンダ部分で取れるかもしれないので注意が必要。
コスパ的にOKな商品でした。
1人が参考にしています
2021-10-01
- 用途:
- ドア開閉用のアラーム
- 対象商品:
- 08502165
仕様書に書かれていますように、かなりの音量です。まだ、全体を組み上げていないのですが、離れた部屋でも聞こえるとおもいます。
2019-08-30
- 用途:
- 制御盤警報ブザーの代わりに使った。
- 対象商品:
- 08502165
PTL警報ブザーの音が小さいので代わりに使った。満足な音量でした。圧電警報素子器の取付にひと工夫必要だったので星4つ。
1人が参考にしています
2018-09-28
- 用途:
- 人体センサーと組み合わせて警報器にする。
- 対象商品:
- 08502165
思った以上の大音響で満足です。動作電圧も今回の回路にはちょうど良かったです。消費電流も音響の割には少なくて良かったです。
2人が参考にしています
砥ぎ 秋霜 様2017-07-29
- 用途:
- 車でのいたずらに
- 対象商品:
- 08502165
サイレンと書いてあったので、パトカーのものと思っていましたが、小鳥のさえずりのようなものでした。 チョットガッカリしましたが、勿体ないので使っています。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。