超低頭 木ねじ ブロンズ(中)のレビュー
2024-07-08
- 用途:
- スピーカー部品の固定
- 対象商品:
- 09280854
こういった低頭ネジは黒いものが少なく茶色いものが多い中、この商品は黒い部品の固定に使用してもあまり目立たない色をしているため重宝しています。
2021-04-04
- 用途:
- 室内扉のL型取っ手の再固定
- 対象商品:
- 09280924
この商品(M3.8/長さ32mm)の実測サイズは、頭部径φ7.45mm、頭部厚さ1.02mm、首下のネジ無し部長9.70mm、ネジ部長21.45mmでした。
実測重量は2.12グラム(1本)でした。
超低頭でありつつも、十時穴はうまいこと深く加工されており、ドライバーを(ほぼ)ぴったり嵌めてしっかり回す事が出来ました。良い製品だと思います。
また、ブロンズ色のお陰で目立たず取り付けられました。
適価だと思いますので、満足度は★★★★★5つとさせて頂きます。
8人が参考にしています
株式会社電示研究所 様2020-10-28
- 用途:
- スピーカー バッフルの固定
- 対象商品:
- 09280967
バッフルは集成材の木目を生かしステイン着色のつや消しクリヤー仕上げのため、ブロンズのねじ頭が上品に合います。皿ネジは締める順序によってずれが生じますが、低頭ネジはずれも歪もなく固定できます。ただし、ザグリ工具が必要です。つや消し黒の塗装に合う黒もあればうれしいです。
1人が参考にしています
2019-11-13
- 用途:
- アルミ枠など取付時
- 対象商品:
- 09280888
希望なのですが、3×25㎜というサイズが一番欲しいサイズです
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
2017-11-11
- 用途:
- 製品の表面の固定
- 対象商品:
- 09280863
目に見える部分に使っています。自作工具で穴を彫り、水平になるようにしています。もっとカラーバリエーションが欲しいです。現状でブロンズは高級感があって良いです。