ミニレーザーレベル GLL1Pのレビュー

平均満足度 3.55 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニレーザーレベル GLL1P BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)
6,998 / 税込 7,698
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。 【用途】設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-10-25
用途:
水平、垂直レベル出し

小型で値段も手頃なので期待しましたが、水盛りで基準線を出すより楽な程度の使い方しか出来ないものでした。
レーザーの照射口の寸法線も本体に付いていないのも不満です。

5人が参考にしています
2020-08-01
用途:
棚の増設
対象商品:
09116178

コスパは大変良いが、日中の外ではレーザーが弱くて見えない。磁石部が1面なので、せめて3面で使用できるようになると使用範囲が多くなる。レーザーの出口を回転させ縦横線が出せると大変良い。

1人が参考にしています
2019-08-18
用途:
エアコンやコンセント設置の水平の墨だし
対象商品:
09116178

エアコン室内機やコンセントの位置決めの水平、配線管の水平垂直がレーザーで出せ、ベース台を固定して水平垂直を出せば印を付けることなくレーザー光線に沿って取り付ければ仕上がりが綺麗にできます。
また、反対側にはレーザーポインターも付いており、プレゼンや離れた人に場所の指示など。使い方は色々です。

7人が参考にしています
2019-06-05
用途:
自宅・内装・リフォ―ム
対象商品:
09116178

価格には見あっています。初心者向けですね。簡便です。

2018-04-11
用途:
庭木戸扉柱3箇所のレベルを決める
対象商品:
09116178

距離の有る柱のレベル決めに重宝しています。以前から欲しかったマイ工具です。

2018-06-25
用途:
墨出し
対象商品:
09116178

日曜大工レベルでの使用だと便利だとおもいます。使い方によるかと思いますが、台座の精度はよろしくないです。

1人が参考にしています
ナザレデンタルサービス 様2017-06-07
用途:
製品加工時の垂直の確認
対象商品:
09116178

こちらのサイトでこのような物があることを知り初めて買ってみました。本来の目的(鉛筆で書いた垂直線の確認)には赤い線が太すぎて参考程度ですが、少々重いレーザーポインターと考えればプレゼンの時に赤いラインがとても便利です。

2016-02-10
用途:
一寸したレベル。部屋の中での基準墨出し等
対象商品:
09116178

非常に簡易に使用出来て良い。価格も同じ様な商品の中では安い。

2016-04-09
用途:
日曜大工
対象商品:
09116178

自宅で使うには便利と思います!

2017-11-21
用途:
配管の寸法測定
対象商品:
09116178

取り付けアダプターの精度不足。単体の精度は良いので残念。

1人が参考にしています
木村電業 様2017-07-07
用途:
ダクトの付設水平を合わせのが
対象商品:
09116178

水平を合わせても、気泡がレベルが悪いので、使いづらい。

2人が参考にしています