円形支柱(オスメスタイプ SUS)のレビュー

平均満足度 4.21 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
円形支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド
ノーブランド
599 / 税込 659
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-07-12
用途:
クランプ延長ポールとして使用

必要な工具等は、いつも大手のネット通販や近くのDIYのお店で購入しています。
しかしこれ程までの品質のものと品数は滅多に探せないと思います。
品質の良いもので種類が多く専門業者御用達のこのようなお店で、私のようなズブの素人が購入できるシステムはとてもありがたく感じました。
値段も安く品質は一級品、規格も多数で本当に必要な物が今回手に入りました。
配送も翌日には届きました。
本当にありがとうございました。
初めて今回購入させていただきましたが、モノタロウさんの良さを痛感しました。
どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
2023-02-06
用途:
計測器に使う短尺のロッド棒として使用
対象商品:
09279698

フィールドワークで使う資材なので、ザックに無理なく入る短尺のもの(30cm)が欲しかったので購入しました。商品自体は良いものですが、8mmネジを選択すると、ロッド外径が15mmになります。おそらく強度を考えて外形の半分くらいのネジにしてあると思うのですが、今使っている50cmのロッドは、外径10mm、ネジ8mmなので、同じサイズがあるということありません。また材料はSUSでなく鉄でもいいのですが、意外に商品がありません。
多少価格が高くなってもいいので、バリエーションを選択できる自由度を上げてもらうと助かります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。今後、検討させていただきます。

かぎや盛岡べん 様2022-12-06
用途:
特殊解錠作業用先端ジグ延長シャフト
対象商品:
09279366

この様な細かいジグが、すぐに手に入るのはありがたい。今回は1,200円程度で、品質も満足しています。すぐに使えます。
M5、L150です。
ですが、直径10ミリではなく、8ミリが最適でしたが、探してもありませんでした。
オーダーメイドの商品もありましたが、コスパを重視してこちらを選びました。
ちゃんと使えますので満足ですよ。

1人が参考にしています
森鋲螺製作所 様2020-08-22
用途:
切断機の定尺寸法決め(あたり)に使用。
対象商品:
09279192

安いし長さも寸法通り。
此は、自社で製作しているよりコスパ良し。

1人が参考にしています
酒井塗装 様2020-05-14
用途:
レーダーリフレクターの取付け
対象商品:
09279488

ミニボートにレーダーリフレクターを取り付けるのに使用しました。なかなか取付の方法が思い浮かばなかったのですが、この商品を使用することで、しっかり固定することが出来ました。

1人が参考にしています
テラブロードキャスティングサプライ 様2020-04-22
用途:
防犯ミラーの延長支柱として使用
対象商品:
09279594

しっかりした作りの品で防犯ミラーの純正付属品の様にバランスが取れていて大変満足しています。

1人が参考にしています
2018-11-15
用途:
バイクのステアリングダンパー
対象商品:
09279558

バイクのステアリングダンパーのシャフト延長に使用しました。問題なしです。

1人が参考にしています
2023-06-24
用途:
測定器の延長

寸法表記がとても見にくい。
知りたいのはネジのM径なのに載ってないので
間違えて購入する人が多い気がする。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。
見やすい表記を検討します。

2020-06-29
用途:
マグネットスタンドのアームの延長
対象商品:
09279375

マグネットスタンドのアームの長さが足りないときに使っています。太さが同じで3本程度継いでも、もしっかり固定すれば重さによる撓みもあまりに気なりません。

2017-12-21
用途:
釣り用の竿受けの支柱の増設
対象商品:
09279542

市販の第一精工の竿受けの改造(支柱の増設)に使えます。ネジはM6、直径が12mmなので「受太郎」にぴったりで、高さを変化させることもできます。

2017-06-03
用途:
棚の調整および 増設
対象商品:
09279646

サイズが多くあり 任意の高さや 増設が簡単にできる  しっかりした取り付けと 見栄え良くできました

2022-09-20
用途:
作業台制作
対象商品:
09279235

写真と現物が全然違います。
写真では細長く見えますが、実際はもっと太くて短いです。

MonotaROからの回答

申し訳ございません。寸法をご確認ください。

2022-01-08
用途:
機器部品の一部として利用

軸の場合はマイナス公差の場合が多いですが、この製品の場合もマイナス公差でした。太さ12mmのものを2本購入しましたが、2本とも約11.91mmほどでした(ただし、ロットによっては寸法が異なる可能性はあります。さらに、マイナス公差であることも商品説明では保証されてません)。
また、あくまでも支柱向けで、公差が若干大き目のために回転軸としては適さない場合も考えられます。例えば、内径12mmのベアリングとかを嵌めると、ベアリングと軸との間に0.1mmほどの大き目の隙間が出来てしまい、収まりがさほど良くないでしょう。
以上から、それほど精密さが要求されてない用途に向いてるかと思います。

2人が参考にしています
2018-02-01
用途:
海上釣堀用竿受けの高さ出し。
対象商品:
09279533

寸法もピッタリで、ばっちりです。 発送がも少し早いと助かります。

1人が参考にしています