LEDセンサーライトコンセント式 屋外 防犯 セキュリティ 防沫 防水 1500ルーメンのレビュー
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
2023-02-21
- 用途:
- 自宅庭に
- 対象商品:
- 09371872
夜間の車移動、来客、防犯対策に購入しました。
今までは乾電池式で対応。電池切れのたびにストレスを感じてました。
まず、明るいです。
直視すると目が痛くなるので直視はオススメしません。
スポットじゃなく、拡散タイプなので自然な光。
少し重量があるので取付けは慎重に。
取付けステー金具から本体出っ張りが思った以上でした。なので存在感は出ます。
日本メディック有限会社 様2017-04-06
- 用途:
- 建物の裏手に明かり無し~そこにセンサーライトを設置。
- 対象商品:
- 09371863
センサーライトのもとで~野外の喫煙場所になった。
センサーライトの明かりのもと~美味しい一服となった。
大変喜ばれた。
ヤマサマテリアル株式会社 様2016-10-29
- 用途:
- 防犯対策および夜間作業用に使用
- 対象商品:
- 09371872
明るさに関しては問題なし!!しいて言えば、外観質材をプラスチックから金属製変えるべき。特に取付け部材の耐久性に問題アリです。
あとは電球の交換できるようにしてほしい。
4人が参考にしています
2015-09-11
- 用途:
- 通用口の照明用
- 対象商品:
- 09371854
3畳ほどのブロックで囲まれたスペースに2.5mくらいの高さに設置しました。
広角の反射光が隅々までいきわたり、1.2mくらいの高さで
新聞が十分読める明るさです。
センサーの感度も十分です。
1人が参考にしています
株式会社アドバンスト 様2015-09-10
- 用途:
- 出入口の照明
- 対象商品:
- 09371872
購入し取り付け後、4日で不点灯となり返品交換しました。
しばらく使えてましたが、昨日また点灯しなくなりました。
使用期間3ヶ月と少しでした。
最初の不良品についてメーカーに申し入れなどしているのでしょうか?
最低の商品です。
6人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。