ビットホルダーソケットのレビュー

平均満足度 4.57 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ビットホルダーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
539 / 税込 593
ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。 先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
山内商会 様2026-01-21
用途:
整備

精度もよく、余計な肉圧もないので使い勝手もいいです
ビットの保持力が強いので、たびたび付け替えてする作業には
短いビットだと、工具を使わないと抜けないです

2025-04-19
用途:
ネジの締め付け
対象商品:
10661516

トネの商品は、信頼できるので舐める事なく安心して使えます。

都築工芸 様2024-09-11
用途:
ラチェットレンチ用
対象商品:
10661516

小ぶりで無駄のない形状のため使い勝手良く、品質も問題無いです。

2024-07-08
用途:
トルクレンチ使用時
対象商品:
10661525

各部のアソビが少なく、キッチリと納まり安全に使えました。

2023-06-10
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
10661516

競合他社製品に比べて以下の点が良い。
1.ビットが抜け落ちるのを防ぐバネがよく効いている。
2.ビットを手で回す際に使うギザギザが付いている。
改善点としては、ギザギザの幅を先端方向に向けて少し広げた方が良い。

2023-06-10
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
10661525

ビットを滑り落ちを防ぐバネがよく効いている点は良い。ビットを指で回す際に使う滑り止めのギザギザが付いている点も良い。ギザギザの幅はもう少し広い方が良い。

2022-06-24
用途:
コントローラの組立作業
対象商品:
10661516

使用方法が間違っているのかも知れませんが、6.35のビット側に各種ビットを差し込む際にとても固めです、但し引き抜く際は問題ありません
尚、6.35sq側は文句無しででスムースに抜き差しできます

コスモソリューション 様2021-07-26
用途:
ビット変換
対象商品:
10661525

現場で12.7のハンドルで6.35系の軸の付いたビットを使いたいことがあるため、工具箱に入れておくことにしました。

2020-10-11
用途:
ラチェットで使うのに購入
対象商品:
10661525

ビットをラチェットで使うために購入。耐久性はわからないが便利です。

2020-08-05
用途:
バイクメンテ
対象商品:
10661525

ビット側の寸法がキツく、始めは入らなかったので間違えて買ったかと思いました。
六角についてはこれを買うより先っぽがついたソケットのセットを買った方が良さそうです。

2020-07-03
用途:
ロードバイクのメンテナンス時
対象商品:
10661516

ラチェットハンドルが使えるようになるので、作業性が向上します。トルクの掛け過ぎには注意が必要ですが。値段を考えるとめっきなど製品品質はとてもいいと思います。ビットの差し口が若干タイトなのか、短いビットは手で抜けなくなります。しばらく抜き差しすると抜けるようになりますが。ボールで保持する構造にすると高くなるでしょうから、そこまで求めるか悩みます

北口自動車 様2020-02-21
用途:
修理時
対象商品:
10661525

ビットを差しこんで際に、ちゃんと保持出来る用にソケットが作ってあったので、助かりました。

2019-12-31
用途:
バイクのメンテナンスに
対象商品:
10661525

ビットが抜け落ちないので、使いやすいです。
差し込み角9.7mmなので、そのままラチェットやハンドルに取り付けられますし・・。

2024-01-22
用途:
バイク整備
対象商品:
10661525

ビットをしっかり固定してくれるのは良いのですが、少し硬すぎて脱着にひと手間かかる(叩き入れる・叩き出す)のが難点です。使い込んでもう少し柔らかくなることを期待します。ただしイモネジ式・バネ式に比べればビットがスッポ抜けることがなく使用には満足しています。

1人が参考にしています
山口理容店 様2020-01-16
用途:
バイクの整備
対象商品:
10661516

ラチェットレンチで六角レンチを使うのに重宝してます。

2018-11-02
用途:
トルク計測機能付きラチェットと組み合わせてトルクドライバーとして使用するため
対象商品:
10661525

トルク計測機能付きラチェットを所有しているため、ドライバー作業でもトルク計測が出来るようにするため購入しました。ビットの支持は内部に針金状のスプリングがあり、十分に保持してくれます。

大月 様2018-10-04
用途:
バイクの車載工具に
対象商品:
10661525

バイクには、あまりスペースがないので、この商品とラチェットとビットを積んでいます。取り付けと、取り外し時は少し固いです。

2018-05-27
用途:
インパクトやソケットレンチでのビット使用に
対象商品:
10661507

保持は悪くないが、両端ドライバービットなどはソケット側が浅いため、保持自体出来ないものもある。予備仕様的な意味合いが強いため、品物自体には特に不満はない。

BUSH 様2017-11-15
用途:
整備
対象商品:
10661516

ビットホルダの変換ソケットは案外ないので、ラチェットなんかにトルクスやいたずら防止ヘックスみたいな特殊ビットを使えるようになるので便利。

1人が参考にしています
2018-04-05
用途:
ボルトやビスの締緩に
対象商品:
10661525

ボルトやビスの締緩に使用します。レビューにはビットが固く入れ難いとのレビューがありましたが、購入してみたところ真っ直ぐに入れればすんなり入りました。ただ少し斜めになると入れ難くなりました。おそらく少しでも斜めから入ると入れ難くなるのだと思います。ただこのホルダーのように9.7のハンドルで6.35両頭ビットが使えるのはなかなかないので満足です。