ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00のレビュー

平均満足度 4.62 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00 廣杉計器
廣杉計器
529 / 税込 582
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
クリーマリー 農 夢 様2021-01-09
用途:
食品製造用機械に使用
対象商品:
11424114

以前はステンレスのワッシャーを使っていましたが、洗浄時に黒く研磨された色が着いていました。出来るだけ抵抗の少ない商品を探していました。
今は大変満足しています。

1人が参考にしています
2020-05-27
用途:
スライドミラー
対象商品:
11424516

扱いやすく、破損が無いので安心して使用できます。1袋の個数を多くてお値段を安くして頂けたら嬉しいです。

1人が参考にしています
2019-10-12
用途:
小型モーター組立時のスラスト方向のクリアランス調整
対象商品:
11422827

Φ2シャフトに使ってます。Φ2はメジャーなサイズだと思いますが、これは材質から低抵抗のワッシャとして使われるため、その需要と使い勝手を考えてかクリアランスをとって内径2.2mmしか用意ありません。ガタ調整に使いたいのでシャフトとキッシングしてもスラストの抵抗には影響ないので内径2.0mm丁度があればありがたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2019-04-14
用途:
スネアドラムのチューブラグ用ガスケット
対象商品:
11425584

サイズ構成が豊富なので大変助かります。
適度な柔らかさでシェルにキズが付きにくく、
音質も専用品と何ら変わらないと思います。

2018-06-29
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
11424568

適当な小分けして安価に販売していただき助かります。

2018-01-11
用途:
メガネのヒンジ部の修理に使用しました。
対象商品:
11422845

近くのホームセンターにはこのような極小部品は売っていなかったので、
発注しました。
サイズばっちりで、無事メガネが直りました。
種類が多く用途に合うものが見つかりよかったです。大満足!

2017-11-03
用途:
ギターの部品として使用
対象商品:
11423816

JISのような標準品だと公差が大きくガタがあったり
外径が大きくて見た目がよくないが、これはちょうど
よい感じ。

SPTクラフト 様2018-03-02
用途:
トラスねじ用ワッシャー
対象商品:
11424762

無知な素人のため専門用語が理解できず、高価なものを購入してしまいました。材質がテフロンならそのように書いていただくとよかったのですがPTEFではわかりませんでした。
プラワッシャーやジュラコンワッシャーなど半額近いものでよかったのですが・・・・・ちょっと後悔しています。

クロイツェル 様2016-09-17
用途:
傷防止に
対象商品:
11425155

ある溝材にネジを締める際に、金属ワッシャーだと跡がついてしまうので、PTEE素材を選びました。
品質は、良好です。

2015-12-21
用途:
ガソリンタンクのフューエルセンディングユニット取り付けネジに使用
対象商品:
11424516

古い車で該当パーツが手に入らないため代用品を探していました。用途にぴったりの商品でした。

1人が参考にしています
2019-01-18
用途:
ボールバルブのパッキン交換
対象商品:
11424778

ボールバルブのレバーのパッキンが使っているうちに潰れて、漏れるようになる為交換用に購入。
10個程度の少数での販売があれば良いのですが。

2017-01-18
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
11425198

ホームセンター等では取扱いの無い商品(サイズ)で助かりました。
品質は申し分ありません。

2015-07-16
用途:
バイクカウル取付ネジのワッシャー用に使用
対象商品:
11425672

バイクカウル取付ネジによる塗装へのキズ防止に効果大!