サクションリフター ダブルタイプのレビュー
- 用途:
- 看板取り付け
- 対象商品:
- 07544022
屋外でアルミ複合板の平看板や大型アクリルを取り付ける時に使用しました。びっくりする位よく付いてくれました。作業がはかどりました。本当に良かったです。さっそくもう2台発注いたしました。
- 用途:
- ガラス運び
- 対象商品:
- 07544022
急きょ必要になり、ガラス用に買ったら本職のガラス屋さんにはこれは大理石とかに使う奴だよと言われました。がガラスにもまったく問題ないです。グリップが太いからそういわれたのかな?という感じでした。
- 用途:
- OAフロアのパネルを開けるのに利用
- 対象商品:
- 07544022
古くなったものを交換するために購入
結構強力です
今までは引っ張れなかったものを浮かすのにはびっくり
レバーを解除するときにバシン!と勢い良く外れるので指を挟む可能性があるので
注意が必要です。
※既に2人挟んでます
貴重なご意見有難うございます。
作業時には軍手をする等され、十分にお気をつけいただきますようお願いいたします。
- 用途:
- 内装工事に使用
何度となく購入しています。
良心的な値段で助かってます。
また必要になったら購入すると思います。
- 用途:
- エコキュート本体運搬
- 対象商品:
- 07544022
エコキュート本体に各2本ずつ持ち手の替わりに取り付け、重量はありましたが取り付け場所を間違えなければ、しっかり密着し安定して持てました。
ただ持ち手のグリップが少し太く、滑りやすい感じがします。
- 用途:
- 助手席介護?用
- 対象商品:
- 07544022
変則的な使い方です。
普段無口な社員から「家族旅行で91歳のおばーちゃんが助手席に乗りたいのだけども、いい手摺はつけられないか?」と相談をされました。軽ワゴンなので下手に手摺をつけると何かと不都合…そしてダッシュボードはエアバックの妨げにもなりたくない…。
「取り外し式」ということでひらめいたのがコレ。介護用らしきアイディアグッズのチャッチーヤツだと不安だけども、ガッツリと吸盤が食いつけば…安心感もある…はず。そして取り付け取り外しもしっかり出来る。
旅行で早速使ってみたところいい評価だったとのこと。めでたしめでたし。
- 用途:
- 防音壁のパネル撤去
- 対象商品:
- 07544022
防音壁のパネル撤去に使用しましたが、これ以外に使う可能性がないので、もう少し廉価タイプがほしかったです。
- 用途:
- 看板の板面を外すのに使用
- 対象商品:
- 07544022
とてもガッチリしていて、使っていて安心感が有りました。「買わない」と言うのは、1度買えば長く使えそうなので。
ただ、コーナンでまったく同じ形のプラスチック製が798円であり、かなり迷いましたが。。。
後、納品日が指定出来る様にお願いします。金曜日のクーポンを使うと、休みの土曜に来るので。
- 用途:
- 大きめサイズのガラスを運ぶ時
- 対象商品:
- 07544022
購入後 数回使用しましたが 不都合も無く 価格の割には十分使える商品です 作業で複数個必要ですので もう少し購入したいと思います
- 用途:
- ガラス交換
- 対象商品:
- 07544022
曲面に対応しておらず、片方しかくっつかない。
ご意見ありがとうございます。
サクションリフターですが、「ドーム型サクションパッド」「首振りタイプ」といった個別の機能がついていたり、「曲面用」と特にうたっていない場合は、一般的に平面用となっておりますが、念のため注意書きに記載を追加させていただきました。
尚、用途にそぐわないということで、返品をご希望であれば、MonotaROブランドは365日返品可能ですので、お手数ですが、弊社お問い合わせ窓口までご連絡ください。
よろしくお願いいたします。
- 用途:
- 重いガラス天板を持ち上げるのに使用しました。
- 対象商品:
- 07544022
吸盤を真空化するためのレバーがプラスチックなのが致命的です。
最初に使用した瞬間にパキっと折れてしまいました。
すぐに交換対応していただけたので対応に不満はありませんが、商品としては改善が必須なように思います。
このレバーは、吸盤を真空にするためにそこそこ力がかかりますし、吸盤を外す時に戻る力もかなりのものです。
つまり、真空にするために力を入れて折ってしまう場合もあれば、戻った際に本体にカチンと当たって折れることも考えられます。
この価格なのであれば、せめて金属にしていただきたく思いました。
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。