エアーグラインダー 軸付砥石用のレビュー

平均満足度 3.71 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアーグラインダー 軸付砥石用 モノタロウ
モノタロウ
5,698 / 税込 6,268
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。 【用途】小型部品の仕上げ研削など。
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-08
用途:
研磨作業

良く削れるが
グリップが太く
重量もあるので
数を重ねると
握力を奪われるので
細く軽くなれば良いと思います。

有限会社ツチヤ 様2025-02-12
用途:
バリ取り作業

力強い回転で家でわ2台使ってますが複数人での作業使用の為
こちらで3台目こうにゅしました削りでわゆうことなしです

有限会社佐々木工作所 様2020-07-07
用途:
重切削用に使用
対象商品:
11760717

エアー製品だと駆動力が弱いのでかなり頑丈な品の重切削に使用しています。

2019-09-13
用途:
研磨面の傷とりやヘアライン
対象商品:
11760717

使用感は、メーカー品とさほどかわりませんが、作業にあわせて回転を変速できるのが、とても重宝しています。
コスパもいいので、次回も購入したいです。

4人が参考にしています
2020-01-30
用途:
自転車の、パンク修理
対象商品:
11760717

回転が、早いので、注意が必要です。徐々に覚えていきます。

2019-03-09
用途:
溶接の研磨及び、溶接のスパッダ取り
対象商品:
11760717

低価格なのに、4段階の回転速度調整が付いているので
柔かい研磨ブラシを、着けた時の調整が楽です。

2人が参考にしています
2019-04-14
用途:
部品研磨
対象商品:
11760717

以前使っていた物より太めでしたがそれ以外特に問題ありません
排気方向を調節できるのが便利でよかったです

2020-05-25
用途:
鉄工作業時に
対象商品:
11760717

バリ取り作業に使用します、以前のと比べると少し重いです

山﨑エクスパート 様2019-06-18
用途:
穴の掃除、磨き
対象商品:
11760717

小さいながらパワーもあって満足です
あとは耐久性はどのくらいか?

2018-04-09
用途:
色々なエアー作業
対象商品:
11760717

とにかく安い!大まかな削り作業に適してると思います。
グリップが太いのがたまにきずですが…
粗削りには全然問題ないと思ます!

2017-12-31
用途:
金属の研磨
対象商品:
11760717

少し回転が遅く感じるが、トルク感は十分で、超鋼バー以外の、径の大きな治具の使用も良いです。

2021-11-09
用途:
仕上げ作業
対象商品:
11760717

安いから仕方ないけど持つ所が太くて重いですよ長時間作業する人は注意したほうがいいです

2018-07-06
用途:
機械のメンテナンスに使用
対象商品:
11760717

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

佐藤ボーリング 様2017-05-04
用途:
金属加工時
対象商品:
11760717

回転速度が速くて、トルクも十分で低価格、満足してます。

2017-06-23
用途:
部品仕上げ
対象商品:
11760717

問題なく作動します。思っていたより大きくて重い為、持ち手の疲労が大きいです。使用頻度が高い作業には向かないと思います。

2019-03-06
用途:
設備周辺工事
対象商品:
11760717

金型関係の仕上げ用として利用、狭い部分の削りなどに利用。

2016-08-18
用途:
面取り作業
対象商品:
11760717

回転グリップを離しても回転が止まらず
いちいちホースを外さなければならず
使い物になりません

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2016-01-11
用途:
面取作業
対象商品:
11760717

もう少し軽量だとさらに使い安いと思います

2015-10-07
用途:
アルミ鋳物のバリ取
対象商品:
11760717

重量重過ぎと太過ぎ、重量は半分350g、太さは30mmほどに抑えて欲しい
他社で可能なので出来ると思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

有限会社レイ 様2016-03-18
用途:
削り作業
対象商品:
11760717

写真で見るイメージとはちょいと違いあまりの大きさに驚きました。