IR形 内輪のレビュー

平均満足度 4.10 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
IR形 内輪 INA
INA
249 / 税込 274
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-12-28
用途:
自動車のコントロールアームブッシュ交換治具として使用
対象商品:
12141745

自動車のコントロールアームブッシュ交換治具として使用しました。
私の自動車に関してですが、絶妙にフィットするサイズでした。
サイズのバリエーションがありましたので、他の自動車にも合うサイズがあると思います。
購入して良かったと思います。

1人が参考にしています
2019-10-01
用途:
ブッシュ交換の治具に

本来の使い方とは違いますが、ブッシュ交換の受けや圧入に使っています。
安価でサイズ分けも細かいので重宝してます。
端がわずかにテーパー状なのが惜しいです。これがストレートだったらもっと使いやすかったです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2018-12-03
用途:
カーメンテナンス
対象商品:
12140817

スペーサーの代わりに使用していますが、必要なサイズがあるので助かっています。寸法公差も少なく精密なので加工の必要もなく使えてとても便利に思います。

2017-06-10
用途:
日曜大工
対象商品:
12141842

本来の用途ではない使い道での使用になりますが、とても良いものでした。

2021-12-22
用途:
メンテナンス
対象商品:
12141018

キャリパーサポートの内径を20mmから17mmに変換するのに使用。

2018-12-18
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
12141343

納期が遅く予定作業日に使用できない。土日を含むと4日後出荷品は、早くても1週間到着までかかる。含まないように発注していてもこのようだと、当日出荷品いがいは、今後購入できない。

2017-11-15
用途:
本来とは異なる使用(泥抜き部の磨耗防止用)
対象商品:
12142323

泥抜き部の磨耗防止用に使用しているのでとくに感想は無いが、価格がもう少し安ければ良い。

2016-06-28
用途:
異径シャフトのベアリングカラーとして
対象商品:
12141386

精度よく内も外も滑らず取付きました

有限会社吉原モータース 様2016-04-22
用途:
機械内部の調整に使用
対象商品:
12141307

定型の部品が安価にでてくるのはありがたい

2015-10-08
用途:
自転車の整備
対象商品:
12141982

シェル形針状ころ軸受HMK形ベアリングの内輪として
使用しています。
自転車の振れ取り台に使用するダイヤルゲージの
ローラー測定子として本来の使い方と異なりますが
ベアリングを使い、固定するM5ビスとの径を合わせる
スペーサーとして本品を用いました。
ベアリングと内輪との間に幾分隙間が有りますが、回転動作
には支障なく良好に使用出来ます。

1人が参考にしています