自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ)のレビュー

平均満足度 4.47 (32件のレビュー)
商品レビューを投稿する
自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ) CATEYE
明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯 残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅 JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保 点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要) 電源:リチウム電池(CR2032)×1個 BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
32件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-24
用途:
ロードバイクに取り付け
対象商品:
11998193

明るいときはリフレクターの役割をして、暗くなったりトンネルに入ると自動で点滅します。電池が切れてもリフレクターの役割をするので安心です。

2022-04-24
用途:
通常リフレクターと交換

点灯機能のあるリフレクターは箱が大きかったり透明だったり野暮ったい印象のものもありますが、これは通常のものとほとんど大きさが変わらずスマートな印象です。
照度センサー付きで夜間にしか点灯しないため電池もかなり持ちます。
残念なのはリフレクター側(赤色の部分)のプラスチックの強度が非常に低く、振動や入切の繰り返しですぐ割れます。都合3つ買いましたが3つとも割れました。透明のテープで固定して使っています。

4人が参考にしています
2021-03-09
用途:
自転車走行の安全性確保
対象商品:
11998193

広告通りの出来で満足しています。後は耐久性がどうなのか?時間をかけて確認します。

1人が参考にしています
2020-05-31
用途:
自転車のテールランプ用。
対象商品:
11998193

ボタン電池使用なので太陽電池充電式に比べ、ランプが格段に明るくなって嬉しいです。娘の自転車用に買いました。

1人が参考にしています
2020-07-29
用途:
自転車整備
対象商品:
11998193

性能には満足しています。バンドが必要以上にボッテリしているように思えるのはちょっと残念ポイントです。同じ樹脂製のバンドでももう少しスリムなのがあったような気がするのですが。なお、付属のボルトは細めのクロモリステーには長すぎたので、首下25mmのボタンボルト(https://www.monotaro.com/p/4280/2697/)に換えたらすっきりしました。

1人が参考にしています
2020-05-03
用途:
子供の自転車用
対象商品:
11998193

夜道、車に目立つようにと購入。暗い時に運転をはじめると振動を感知して自動で点滅し始めるので、取り扱いが非常に楽です。

1人が参考にしています
2020-02-29
用途:
ママチャリの安全対策
対象商品:
11998193

アルベルトのリアフレームは太いため,
付属のアタッチメントでは取付できませんでした。
普通の自転車は大丈夫ですが,アルミフレームの
自転車は注意が必要です。

2019-08-19
用途:
コストパフォーマンス
対象商品:
11998193

良好で、良い商品と思います。取付も簡単。電池切れしても普通の反射材として機能するので安心。夜間に自転車を使う場合は必須のアイテムと思います。買って損はありません。

2人が参考にしています
2019-07-25
用途:
自転車メンテナンス
対象商品:
11998193

一見、ノーマルのリフレクターに見えるところが大変気に入りました!
車に、自転車の存在をアピールでき事故防止につながることを願ってます!

まつた 様2020-03-25
用途:
リフレクターの交換に
対象商品:
11998193

取り付けバンドがアルミフレームには小さくて電気工事のサドルを代用して付けました。

1人が参考にしています
2019-06-03
用途:
夜間やトンネル内の自転車走行時
対象商品:
11998193

自動点滅によりスイッチを押す為に止まる必要もなく、また万が一電池切れでも後方からのライトの反射で保安基準を満たせているので大変便利です。

2018-12-20
用途:
子供の自転車に
対象商品:
11998193

暗くなると点灯、しばらく静止すると消えるため、すごく便利。

2019-02-15
用途:
自転車の後付けパーツとして
対象商品:
11998193

ホームセンターで安く買った自転車に、これは必需品。特に学生の自転車通学の安全には欠かせない商品です。電池の持ちもよいです。
また、複数個購入したうちの一つが故障した際にメーカーさんに連絡すると、検品ののち交換してくださいました。

2018-11-16
用途:
ロードバイクに取り付けた
対象商品:
11998193

輝度が小さい。デザインが安っぽい(実際に安いけど...)。
回転式のスイッチが最初固まっていて動かなかったが、使っているうちにスムーズになってきた。動作には問題ないし、自動点灯はヤッパリ便利。
念の為 輝度の大きな手動のテールライトも取り付けて、ダブルで運用してます。

2018-09-03
用途:
ロードバイクのテールライト
対象商品:
11998193

視認性は十分です。
また、省エネも十分考えられていて良いと思います。

2018-08-27
用途:
自転車に使用
対象商品:
11998193

暗くなると自動点灯はとても便利です
ただ、薄暗い位では点灯しない場合があるので、センサー窓にガムテープを貼ってセンサーの感度を調整しました。

2人が参考にしています
2018-05-21
用途:
電池も長持ちしてます
対象商品:
11998193

1年くらい前に通勤用チャリンコへ装着、
片道五分ではありますが、初回に含まれていたボタン電池は未だ使えてます。
視認性もよいので、今回子供のチャリンコにもセットするために購入。
私は非常に満足しております。

1人が参考にしています
2018-02-21
用途:
自転車整備
対象商品:
11998193

標準のリフレクタの位置に装着しました。見た目は標準タイプで夜間は点滅。良い商品です。

2017-11-05
用途:
老人車の前後に取り付けました。(薄暮時に大変有効に使っております)
対象商品:
11998193

取り付けパイプの径がもう一段大きいサイズに取り付けできるように改善をしていただきたいと思います。

2021-03-11
用途:
自転車用です。
対象商品:
11998193

余り夜に乗らないので、使用実績はありません。
反射板は有意義と思います。