コンビネーションスパナ(パネルタイプ)のレビュー

平均満足度 4.41 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO
TRUSCO
369 / 税込 406
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 【用途】ボルト・ナットの締結作業用
41件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-24
用途:
モノレールのメンテナンス

専用工具として常備する必要があり購入。これで安心して作業できる。

2023-08-07
用途:
バイク 車載工具に。
対象商品:
16257535

積載が限られるバイク
の車載工具に。
小さくて良いど思います。
前回
8ミリ購入済みです。

有限会社三協自動車 様2023-06-13
用途:
自動車整備業
対象商品:
16257535

ブレーキブリーダプラグの開閉に使っていますが手ごろな長さで使いやすいです

2024-01-26
用途:
ナット外す時
対象商品:
31254836

小さいサイズのものを探していました。安く購入できました。

2022-12-08
用途:
リングキャッチのゲートを回す用
対象商品:
16257517

パラグライダーのラインを束ねているリングキャッチは、固くて指では回せません。工具を持ち歩くと重くなってしまうので、軽量の折り畳みラジオペンチなんかを探しましたが、コンビネーションレンチよりも軽い工具は見当たりませんでした。コンビネーションレンチ(輪部分)とハーネスを1.5m程の細引き紐で縛っておくことで、コンビネーションレンチを地上に落とすこともありません。

1人が参考にしています
株式会社丹祥堂 様2022-08-26
用途:
メンテ
対象商品:
16257562

近郊の販売店で購入するより安価ですので、助かります。

2022-01-09
用途:
メンテナンス
対象商品:
16257657

大型のロングコンビネーションスパナで仕上げも良く、作業に何の不安もありません。

2021-08-09
用途:
M4ネジの取付
対象商品:
16257526

M4ネジはよく使うので、重宝しています。使いやすいです。

2020-11-12
用途:
ワイヤスポークホイールのニップル分解
対象商品:
16257508

ワイヤスポークホイールの分解でニップルを回す目的で6mmサイズのものを使用。全く問題なく作業できた。ニップルレンチよりも安く汎用性もある工具なので満足です。

2021-07-02
用途:
車の整備用
対象商品:
16257535

他社品と比べてかなり安いが普通に使用でき、問題ありません。

2020-08-06
用途:
バイクのラジエターホースバンドの増し締め用
対象商品:
16257517

今回6mmのものを購入しました。カワサキのバイクのラジエターホースのバンドの締め付けボルトの頭が、6mmのレンチか、プラスドライバーのどちらかで締められるようになっているのですが、個所によっては、ボルトの正面からプラスドライバーが入らない場合もあります。その場合は真横からこのようなレンチを使って締め込みます。先日、ラジエターホースを新品に交換した後、締め込み不足で出先でクーラントが漏れて来たので、念の為、車載工具の中に入れておくために購入しました。車載用なので、出来るだけ安いものを選んだのですが、質感はいいです。

2020-09-01
用途:
自転車メンテ
対象商品:
16257605

仕事や趣味で自転車とたちさわるので
購入しました。暇が有ればチャリをレストアしてます

2020-05-18
用途:
機械の整備
対象商品:
16257693

柄の長さも長く力が入れやすいです。本締めはメガネレンチ部、仮締めはスパナレンチ部として一本で賄えるので助かります。

2020-01-17
用途:
機械整備
対象商品:
16257526

品質に問題なし。このサイズをセットの組み込むことを希望します。なので単品で購入しました。

2019-08-28
用途:
工場機械メンテのために購入
対象商品:
16257587

製品精度と強度、使いやすさと価格
工場でみんなが使うには丁度いい感じです。

2019-07-17
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
16257648

値段も手頃で使い勝手も良さそうです。車載工具にします。

柏木重機 様2019-07-11
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
16257648

ずっしりとした作りで精度もよさそうです、ただ目立つ特徴はないです。

2019-05-22
用途:
自転車のメンテナンス時
対象商品:
16257605

前輪を外す輪行の際の携帯工具として購入。サイズ的にもトルクをしっかり掛けられる大きさで良かったです。

2019-02-11
用途:
バイクの整備用に購入。
対象商品:
16257535

車載工具よりしっかりとした使用感と外観です。使用にあたってはちょうど心地よい重量感です。

2018-11-26
用途:
バイク整備
対象商品:
16257526

オープン側は使い方に少々コツが要りますが、慣れれば重宝します。