マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)のレビュー
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
【用途】コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
2021-02-04
- 用途:
- マスクの固定
- 対象商品:
- 39551486
マスクで耳から血がにじむようになったので、適当な長さに切って、マスクの左右の耳掛け部分に回して、頭の後ろで固定するために購入。今現在は、以前に買った同様のテープを使っています、予備で買いました。今使っているのに比べれば、意外と柔らかく、さわり心地も良いですね。実際に使ってはいないので、やや満足の評価にさせていただきます。
2020-10-07
- 用途:
- キャブタイヤケーブルを束ねたものを結束するのに使っています。
- 対象商品:
- 39551486
保守用キャブタイヤケーブルを束ねて片付ける時に使っています、係合力はさほど強くはないように感じますがこのような使用であれば価格も安いし十分だと思います。
2020-08-29
- 用途:
- 収納、片付けなどに
- 対象商品:
- 39551601
必要な長さ大きさに好きに切って、接着面広くしたり、狭くしたりして接着力調整したり、アイデアで直感的に使うことができます。
もっと幅の有るのがあったらいいなと思います。
2018-04-11
- 用途:
- 割り箸程度の木材の簡易結束
- 対象商品:
- 48936991
安価な物と比べても結束強度が非常に弱い。
あと3ヶ所以上布テープで継ぎ足してありました。
端材の寄せ集めでこの金額は高い
5人が参考にしています
2016-05-11
- 用途:
- エアーホースを束ねてサービスカーに収納など
- 対象商品:
- 39551583
うちでは特殊車輌の工具のコードを束ねるのに使います。棚への整理に良いです。それぞれの機器に適した長さで切ることができ、また繰返し使えるので重宝しています。近々買い足しです。
2014-11-20
- 用途:
- クライアントサーバシステムのパソコン等機器の配線を束ねるように購入
- 対象商品:
- 39551583
カットして自由に長さ調整ができ、また、結束のし直しも出来るので、必要に応じて再購入の予定です。