耐油長靴 白のレビュー

平均満足度 4.42 (126件のレビュー)
商品レビューを投稿する
耐油長靴 白 モノタロウ
耐油性のある靴底およびアッパー素材を使用した長靴です。 (弊社では耐油基準:JIS K 6258に基づき、体積変化率5%以下としております。) 【用途】食品工場、水産業、厨房作業など
126件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
宗教法人 安祥院 様2021-05-16
用途:
農作業用として利用
対象商品:
16305546

丈夫で長持ちする、中敷きは直ぐにダメです。着脱は容易にできる。白色なので汚れが目立つ。

有限会社有坂精肉店 様2021-01-04
用途:
仕事用
対象商品:
16305537

飲食店を経営しているので、ホールの人たちへ長靴が必要なのですがコストパフォーマンスがとても良いので助かりました。

2020-12-29
用途:
農作業
対象商品:
16305528

リピです。耐久性があり、重宝しています。主に屋外で使うので、夏場に温度が上がりにくいのもいいです。

2020-10-16
用途:
作業時
対象商品:
16305537

一般の物と比べ、薄いですが、その分軽量化されていて履き心地が良いです。

2020-10-04
用途:
お風呂での選択に使用しています。
対象商品:
16305503

濡れていても滑らないので良いです、軽いのも良いと思います。

2020-08-05
用途:
食品工場来客者と見学者用
対象商品:
16305512

価格も手ごろで、非常に重宝すると思います
汚損した場合は、すぐに買いなおしすることも簡単にできます

2020-09-02
用途:
消耗品として
対象商品:
16305512

高い長靴もいつかはかかとが切れますので、どうせならなるべく安価なものを購入しています。

2020-10-25
用途:
現場作業
対象商品:
16305503

柔らか目ですが、十分使用に耐えてます。履き心地も悪くなくCP高いです。

2020-07-25
用途:
飲食店舗のメンテナンス作業
対象商品:
16305503

長さが最低あと10センチあると満足です。
価格も安く、品質もよいと思います。
作業はヤッケを着用するために膝をつくと上に上がってしまいます。
ご検討お願いします。

2020-09-04
用途:
畜産業の現場
対象商品:
16305503

現在の物より、千円近くお安いです。コスパ最高です。

2020-07-06
用途:
屋外での農作業、特に夏場の作業
対象商品:
16305494

夏場の屋外作業は白い長靴ですね、暑さが違います。靴の中の熱気もドンドン出てゆきます(上側が大きい)し着脱し易いです

2020-05-26
用途:
農作業
対象商品:
16305512

丈夫や破れないという長靴も短時間で親指当たりの側面で破れました
嫁の白長靴がしばらく問題ないので、試しに購入しました
パンク修理のゴムも早めに同カ所に貼ってみようと思います

2021-02-24
用途:
雨降り、塗装作業時

とても良い商品だと思います。又購入したいと思います。

花重 様2020-06-13
用途:
清掃
対象商品:
16305537

安いのが魅力的です。
滑りにくく疲れません。
ふくらはぎが太い方は大きめを選ぶ方が無難です!

2020-04-23
用途:
色々な作業中に
対象商品:
16305494

黒い長靴が破れてきたので買いました安価で満足して利用しています。

1人が参考にしています
2020-10-16
用途:
農業
対象商品:
16305512

農作業に使用しています。長時間に及ぶのでもう少し軽いと良い。

2020-12-26
用途:
水回り作業時に
対象商品:
16305512

他社製品より安価ながら、遜色なく快適に使用できています。また購入すると思います。

オオタエンジニアリング 様2020-04-21
用途:
機械洗浄他マルチ
対象商品:
16305503

床が濡れていても滑りにくく、耐久性がいいのでいつも使っています。

キャラクタ―堂 様2020-04-20
用途:
庭仕事や普通に買い物などの外出
対象商品:
16305485

早速、使いました。履き心地良いです デザインもシンプルで問題なし

2020-02-20
用途:
食品工場の現場作業
対象商品:
16305494

コストパフォーマンス充分です。毎日使用で消耗が早いため、いつも買い置きしています。サイズで24.0cmまであると助かります。