南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー)のレビュー

平均満足度 3.80 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー) ABUS
ABUS
1,498 / 税込 1,648
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-03-16
用途:
外付けトイレのカギとして。
対象商品:
16328515

もう少し大きいものを注文すればよかった。初めての利用で、サイズ感がよくわからなかった。

株式会社芳野総業 様2021-05-17
用途:
自転車のワイヤーロックにつかう
対象商品:
16328558

コンビニになどの買い物の簡易でつかうので、必要十分です。
錆びたり、やばそうであれば他にもロックもってますし、
錆や故障は様子みながらとおもってますが、
物はすごくいいとおもいます

2019-11-13
用途:
各門扉及び水門の鍵
対象商品:
16328542

同一キーだと迷うこともなく沢山のキーを持たなくてすむ。

和光市立第五小学校 様2019-08-30
用途:
教室の施錠用
対象商品:
16328515

小学校の教室で侵入防止用に購入しました。同一キーの為使いやすく助かりました。

2020-07-27
用途:
バイクボックスのロック
対象商品:
16328515

タイタリウム使用というのは筐体外装の話なのでシャックルは鉄メッキ製ですし内部機構の材質はざっと見た限り分かりません。
バイクの収納具のロックに使用して一年ほど使用して解除頻度が低い限りでは外装は変化ありませんし支障が出ていないので、他の方のさびて使えなくなったというのはある程度摩耗して傷が増えると内部が錆びる、とかでしょうか。

株式会社サンエー印刷 様2019-07-18
用途:
駐車場の門のカギに使用
対象商品:
16328542

前に使用していた南京錠と同じタイプなので、何の問題もなし。

2019-04-04
用途:
駐車場のカギ
対象商品:
16328533

同一キーで複数個発注できたため非常に使い勝手が向上しました。

坂井建設株式会社 様2018-12-04
用途:
工事現場の安全対策
対象商品:
21350035

屋外で使用するので錆びないものが必要でしたこれから使用してどれくらい錆びないか確認します。

2018-08-20
用途:
倉庫用
対象商品:
21350035

錆びないことと、同一キーが使用にあっていて購入しました。

2015-05-14
用途:
スライド式門扉の施錠
対象商品:
16328558

使用開始してから2か月もただずに鍵が回らなくなりました。
タイタリウムはすごいようなことを謳っていますが、普通にサビもでますしなんてことないです。
錠前の造りは丈夫にできていますので、壊れた場合外すことができずに困ることになります。
信頼性と値段を考えると中途半端な商品だと感じました。

6人が参考にしています