ゴム太郎 根切のレビュー
「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。
ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。
柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。
柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。
刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。
今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。
【用途】造園の根切でご使用になれます。
生木の根切に適しています。
2024-11-04
- 用途:
- 庭木の剪定
実はまだ使っていません。刃は見るからに丈夫そうで、期待しています。これで幹・枝切りと根切りをそれぞれ専用の体制になり、それだけでも満足です。
1人が参考にしています
松岡農園 様2024-06-10
- 用途:
- 柑橘の根上げに使用。土の中での作業でこれまでの製品は息が切れていた。
使用後に投稿したい。製品として大いに期待している。
1人が参考にしています
2021-10-03
- 用途:
- 根切り用で枝を切る
- 対象商品:
- 16343084
植木屋です。
通常のゴム太郎よりやっぱ刃の切れ味が長続きする感じがする。
1回のストロークでの切りカスの出方、食い込みはコレが良いかな?と思ってます。
刃も殆ど折れないですし。
切れ味が悪くなってきた刃を根切り用にしてます。
土の中には砂利や石もあるので新品は中々を土中に入れるには勇気が要ります。
1人が参考にしています
2020-12-21
- 用途:
- 細い雑木の地際の根の切断
- 対象商品:
- 16343084
クロームメッキで根切りができるのこぎりを探して,ゴム太郎根切にたどりつきました.
しっかり切れるので使い勝手がよいです.
土を切ってしまうことがあるので,刃の耐久性が気になるところです.
2021-07-27
- 用途:
- つつじの根の伐根10
- 対象商品:
- 16343084
10mくらいの長さに植わっているつつじの伐根に使用する為購入しました。30年経過しているので、根の張り方がすごくてコツコツと少しずつ作業しましたけど、剪定用に購入したノコギリの方がよく切れました。使用してしまったので、交換もできず残念でした。作業途中で今小休止しています。
1人が参考にしています
2020-03-28
- 用途:
- 伐採抜根後、地表に出したヒノキ、ケヤキ及び樫の根を「ボイラー用薪」にするため根の(細い)部分を切り落とす作業
- 対象商品:
- 16343093
鋸としては2セットを持っておりまして(果樹の)剪定用(細眼)と根切りを使用しています。
電工用ベルトに一つの取付具で2本の鞘をコネクタ以下で交換しながら240mm2本の鋸をうまく使えこなせています。
固定具の方は(私用が激しいせいか)3年程でひびが入り切れてしまいます。(固定具=ベルト取付部も)もう少し強度があるか、部品として供給して頂くとと有難いです。その際には使用者のベルト幅を考慮して(あと5㎜程)太いベルトに対応できるものがあればなお結構です。
よろしくお願いいたします。