両極性MUSE ESのレビュー

平均満足度 4.71 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
両極性MUSE ES ニチコン
ニチコン
539 / 税込 593
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ADACHI・EDS 様2025-12-30
用途:
オペアンプ使用の入出力やバイパスに使用

±電源でのオペアンプ使用アンプでは回路上でプラスになるかマイナスになるかわからない時にケミコンとして極性がないので安心して使用できます。

ブレインワークス株式会社 様2021-03-21
用途:
音響機器のメンテナンス
対象商品:
16497468

鮮やかなグリーン色に高級感があり、音質的な信頼感から使い慣れたバイポーラー(両極性)型電解コンデンサーで、モノタロウさんの標準品揃えになっているのが嬉しいです。ただし、一袋が20本単位なので少量欲しい時に注文し難い時があり、10本単位で販売して貰うとありがたいと思います。

1人が参考にしています
2021-08-19
用途:
オーディオ
対象商品:
16497452

価格の割に品質が良いと思います。次回も購入すると思います。

2020-07-31
用途:
自作エフェクターの部品として
対象商品:
16497678

安心のメーカーのオーディオグレードでよく愛用しています。無極性なのでいちいち極性を気にしなくていいのも使いやすいです。

佐藤電研 様2020-03-16
用途:
交換部品
対象商品:
16497477

オペアンプの回路で、極性の決まらないところに使用しています。性能は満足です。

1人が参考にしています
2018-09-25
用途:
業務用監視カメラ設備各基板部全てコンデンサ交換OH整備等その他AV機器修理
対象商品:
16497635

このコンデンサは耐85℃ですが本来は両極性コンデンサ耐温度105℃が必要です。このタイプで105℃仕様入手出来れば☆5です。又、当方扱う修理品は様々な容量タイプ使用で1台改修時に250~300個のコンデンサ交換の作業使用となります。

1人が参考にしています
エムデン 様2017-11-08
用途:
プロオーディオアンプの修理・メンテナンス
対象商品:
16498852

商品はご存知のとおり超有名なもので全く問題はありません。いつもはパーツの会社から買っていますがまさかモノタロウさんにあるとは思っても居ませんでした。
本当にこんなものまで扱ってもらって便利です。

1人が参考にしています