ホースクランプ SUS304+スチールのレビュー

87件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 16574328
2022-06-23
用途: サニーホースの抜け止め
建設業・工事業

色々なサイズがあり、サニーホースの抜け止めに最適であった。

対象商品 : 16574093
2022-06-15
用途: エアホースの接続
有限会社角田設備 様(建設業・工事業)

バンド幅も広く確実に固定できる。締めすぎても締付ねじがスリップしないので
とても使いやすい。

対象商品 : 16574303
2022-11-03
用途: エアホースクランプ

少し閉め込みが固いかと思いました。使用にはまったく問題ありません。

対象商品 : 16574014
2021-11-18
用途: ホ-スクランプ
建設業・工事業

安価でネジもプラス溝なので締め易いです。
13-25、16-32の六角の寸法がM7では小さく、M8では大きいので六角ソケットは使えませんでした。
また、バンドの輪が外れない構造でホースにクランプを通してから取り付ける必要があるのでバンドの輪が外れるタイプもあると有難いです。

対象商品 : 16573865
2021-08-30
用途: ホースの締め付け用

使い勝手も問題なく現状トラブルありません。長期に使用した時の耐久性がどうなのかは不明です。

対象商品 : 16574014
2021-07-08
用途: ヒーターホース接続

ヒーターホースのジョイント部分に使用。締め付け力は適切。ソケットがネジ部にやや掛かりにくいことを除けば良品。

対象商品 : 16573865
2021-02-09
用途: 電源コードの補強
サービス業

少し邪道ですが、電動工具の電源コードと補強アーマーを固定するために使用しています。
コードの断線を防止する目的です。
一度全部緩めてはずし、広げて取り付けなければならないのですが、一応役に立っています。
あとはもう少し小さいサイズがあると有難いです。

対象商品 : 16573865
2021-01-27
用途: 旧車の整備(フューエルライン)

必要充分な機能と性能でコスト的にも満足。適当なサイズがあれば、これで充分。

1人が参考にしています
対象商品 : 16574075
2021-01-08
用途: 締めすぎに注意
タル工房 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

バンドに隙間があるタイプなので、締めつけが強いと簡単に切れてしまいます。
そこを気を付ければ良い商品かな。
プラスドライバー、もしくは、6ミリソケットで締められます
19~45バンド
幅8ミリが欲しかったので、満足してます。

対象商品 : 16573865
2021-03-20
用途: バイク修理
shakestyle山口 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

エアーホースをつなぎます。とにかくお安いので助かります。

対象商品 : 16573865
2021-01-28
用途: ホースバンド
建設業・工事業

凄く安くて助かります。
安いけど切れにくいいい素材だと思います。

対象商品 : 16573908
2020-12-10
用途: チラー冷水配管に使用。

一部鉄製ではあるが、数年単位なら対候性は充分。(塩害に対しては不明)
品質も通常レベルで申し分なし。

対象商品 : 16573883
2020-08-12
用途: 自動車の車高センサの固定

自働車を改造した際に、サスペンションアームに付いていた車高センサを新たに取り付けたアームに固定するために使用しました。はじめタイラップを使いましたが、心もとなかったので、これに付け替えました。とてもしっかりしたので、安心して使えます。

対象商品 : 16574057
2020-10-29
用途: スノーダンプの補強
運輸・通信業

スノーダンプの補強に使用しています。安価ですが使いやすいし、強度もそれなりにあります。

対象商品 : 16573865
2020-08-10
用途: 散水ホースの接続

ホースクリップを使っていたが、水圧で緩んでくるため交換用に購入。締め付けられるので、安心感がある。使用して一週間程度だが緩みは無い様子。SUS+スチールで屋外利用なので、腐食の様子を見ていきたい。

対象商品 : 16574303
2020-10-18
用途: 水中ポンプホースのつなぎ込み
株式会社 木暮建設 様

水中ポンプホースのつなぎ込みに使用しました。普通に使用できました。

対象商品 : 16573865
2020-08-11
用途: 工業用掃除機のホース固定用

特に問題もなく使用できました。締め付けもプラスドライバーとボックスレンチが使えて便利でした。

対象商品 : 16574346
2020-08-07
用途: 洗面器配管修理で使用
株式会社Hal 様(その他業種)

イタリア製の洗面器配管で、ビニールのテーパー部分の固定に使いました。自由度のあるジョイント固定には便利です。

2020-09-19
用途: マフラー補修

車のマフラーの補修に使いました。
細身ですがステンレスなので長持ちしそうです。

対象商品 : 16573883
2020-07-09
用途: バイク整備に使用
製造業

期待通りです。 ステンレス製なので錆とは無縁で良いと思います。