Wガードギヤクランクセット 40Tのレビュー
- 用途:
- 一般車のギア比調整とクランク長変更
- 対象商品:
- 16711704
というわけでこれのシルバーの方に交換したのが1.5年ほど前でしたが、快調に使用しております。
惜しむらくはギア裏側が真っ赤になってるあたりか。実用上の問題はないですが、屋内ではないにしろ雨が降っても濡れない場所なのになー。
組付け前にクリアーかなんか塗っておけばよかったかー
- 用途:
- 一般車のギア比調整とクランク長変更
- 対象商品:
- 16711704
取付に問題はなかった。 ほかの方が言うように2-3mm程度の横振れがあったが、一般車的にはたいした問題ではなかろうと妥協。
今回は36Tから40Tの換装なので気持ち程度だが、ペダリングが落ち着いた気がする(きのせい)できれば42Tあたりだと36Tと48Tの中間という感じで良かったのだが。
チェーンケースはもともとの36Tのでもなんとか合いそうだったが、TB-1のやつに替えた。まあぴったりではあった。
- 用途:
- シティーサイクル(6段ギア)
- 対象商品:
- 16711704
36Tから40T変更。
チェーンカバーの穴をひと回り大きくしましたが取付出来ました。
今までと同じ感覚で走行して3キロ位上がりました。
サイクリングをするので取替して良かったです。
- 用途:
- ものはいいんだが・・梱包状態が・・・傷がついてました。
- 対象商品:
- 16711704
ガードがあるので、チェーン巻き込みが嫌な場合にはいいですね。また40Tなので、足の踏み込みが弱くなったオジヤンにちょうどいいんですy。
- 用途:
- 自転車のクランクアームの補修
- 対象商品:
- 16711704
右側クランクアームのペダル内部のネジ山が崩れてしまったため、購入いたしました。
元々44Tだったため、40Tを購入させていただきました。
特に問題なく使用できております。
- 用途:
- 交換
- 対象商品:
- 16711722
折り畳み自転車のリペアに使用しました。クランク長が152mmで、ギヤの直径が約180mmというちょうど良いサイズでした。
ブラックの質感もなかなか良かったです。想像していたよりも軽く快適に利用できそうです。
リクエストですが、152mmのクランクのみの販売も希望するのと、メーカーの公式サイトにも正式な寸法が掲載されていないのでそのあたりの情報がもっと充実するとうれしいです。
- 用途:
- 交換
シティチャリンコで歯磨耗により36Tから交換です,
歯数アップしましたが、思ったよりペダルは重くならず
少しスピードアップ出来て良いバランスになりました。
なお、チェーンカバーは外しました。
チェーン+シャフトと前後タイヤも交換しましたが、割
引クーポン等を使ってお得に出来て大変満足しております。
- 用途:
- 自転車修理
- 対象商品:
- 16711738
ギヤ両側のプラスチックのガードが、破損したため購入しました。
自転車屋さんだと、4000円以上かかると言われた為じぶんで交換しました。
専用の工具(クランクツール)が必要ですが、簡単に取り付け出来ました。
- 用途:
- 自転車のメンテナンス
- 対象商品:
- 16711686
125mmをすでに購入していますが、今回は152mmにアップしました。カバーは同じなので、なくてもかまわなかったのですが、そのような商品がありませんでした。モノ自体はしっかりしています。
- 用途:
- マイ自転車のクランク交換
- 対象商品:
- 16711738
もともと付いていたのが32tでしたがスピードが出ないのでサイズアップを考えていたのですが、チェーンカバーが付いていたのでクランクの直径が180mm以内で探していました、40tですと直径が180mm未満でしたので購入しました、取付も道具をモノタロウさんで全て揃えて無事交換出来ました。
- 用途:
- アルベルトのシングル化
- 対象商品:
- 16711704
リア14Tのハブなので、漕ぎだしはギヤが少々重いが、巡航すれば快適。プラのガードは安っぽいので不要。鉄製、セットで1kgくらいなので重いのが欠点。
- 用途:
- 自転車を走らす時
- 対象商品:
- 16711695
値段から言えばそれ相応の品物かと思います。
クランク部分、裏の仕上げが粗いような気がします。
ギヤ(歯車)部分の寸法等、表示があると大きさが伝わりやすいかと・・・
まぁ~普通に使える商品かと思います。
- 用途:
- SeekR3のチェーンリング交換
- 対象商品:
- 16711704
買ってから12~13年になるGIANTのseekR3というバイクです。
チェーンリング交換は2回目。
前のチェーンリングが歪んだのか、チェーン落ちがひどくなったので交換。
5年前ごろに、スプロケットをクロースレイショウに換えていたし、自分の歳(71歳)を考えるとやや軽めの方が良いと思って45Tから40Tに変更しました。
このチェーンリングはダブルガードということで、そのまま装着できれば一番良かったのですが、フレームと干渉するので内側のガード(プラスティック製)は外しました。
品物自体に文句はありません。ダブルガードがそのままつけば最高でしたが、これは自分の自転車の都合です。
明日試運転ですが、40Tに換えたことがいい結果になればいいのですが・・・。
- 用途:
- 自転車の修理
- 対象商品:
- 16711704
モノタロウの検索では。アルミクランクで検索ヒットするのですが、届いたものは実際は鉄製でした。
検索システムを提供しているモノタロウ側の問題でしょうか。返品するべきか迷っています。
- 用途:
- 折りたたみ20インチ車の部品交換
- 対象商品:
- 16711738
元々52tがついていましたが、アップダウンの多い土地柄で軽くしたくてこれに換装しました。当然最高速は落ちますが、ペダルは断然軽くなり満足してます。