LED投光器 三脚型のレビュー

平均満足度 3.80 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LED投光器 三脚型 タイカツ
タイカツ
13,980 / 税込 15,378
IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台 【用途】土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-12-06
用途:
工場内作業
対象商品:
16743362

他銘柄で半額程度の物があったが急いでいたので購入した。

2019-01-29
用途:
夜間作業用
対象商品:
16743362

知人所有の他社2000lm二灯の投光器が良かったので少々性能が落ちるが気にせず購入しましたが、結果読みが甘かったです。500lmの差は思ったよりも大きいですね。
本品は距離2mくらいまでは非常に明るいですが、そこから加速度的に明るさが落ちる印象です。
距離3m以上も離れると細かい作業は出来ないと感じました。
LED照明は素人には難しく、用途に合ったものを探すのが大変です。
なにか分かりやすい比較をしていただけると助かります。

2人が参考にしています
石垣機械彫刻所 様2018-05-16
用途:
夜間の訓練
対象商品:
16743353

軽量で視程も十分で、とても活躍しています。収納時に電源コードをまとめて止められるように出来ればと思います。

3人が参考にしています
2017-05-24
用途:
機械整備
対象商品:
16743353

スイッチが照明部にはないみたい。コンセントの抜き差しで、点灯、消灯。照明部にスイッチがあれば、コンセント抜き差しの手間がはぶけるのに。

2人が参考にしています
株式会社 NAS中部 様2016-12-07
用途:
扱いやすい
対象商品:
16743362

以前からあった投光器が壊れたので購入しました。
オンオフのスイッチがあると便利なのでは・・・?

2人が参考にしています
2017-01-31
用途:
自動車メンテ
対象商品:
16743353

購入後、時間がたってから開封したため、もう仕方ないですが
最初からスタンドの高さを固定する穴に、ねじ山がなく一番低い
状態でしか、使えません。
その部分が残念でした。

1人が参考にしています
2016-08-02
用途:
夜間屋外作業
対象商品:
16743362

ランプの仰角、方向を固定するネジが普通のボルトナットなので、向きを変えたり、使用後に箱に収納したりするのにスパナが必須ですが、箱にも商品説明にも記載されていません。
現場に着いて箱を開けて、「工具がなくて使用できない」にならないように蝶ネジに付け替えるか、安物でもいいのでスパナを付属すべきだと思います。
1万円オーバーの機械で、これではお粗末。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
メーカーに伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2015-09-04
用途:
停電作業に使用
対象商品:
16743362

今までは、ハロゲン投光器を使用していたので、室温の上昇等が気にかかっていたが、LEDの使用で作業性がよくなった

2015-08-28
用途:
夜間及び暗室での作業用
対象商品:
16743362

予想通り、照度もあり、2灯それぞれの角度が変えられて便利してした。
ただし、スタンドの足を固定する部分のネジが切られていないため固定できませんでした。
多少、雑な造りです。

5人が参考にしています
2015-09-03
用途:
町内自主防災会備品
対象商品:
16743362

2灯それぞれに角度が変えられ、明るさも充分です。
ケーブルもしっかりしています。
ただ3台購入内1台のスクリュウねじのプラスチック部分が、最初から破損していました。
梱包内からは破損の欠片も見つからず、最初から破損したものが付けられていたと思われます。
他は満足なのに、残念です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして誠に申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。