テクタッチ継手 90°エルボのレビュー

平均満足度 4.38 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
テクタッチ継手 90°エルボ 東洋フィッティング
東洋フィッティング
1,998 / 税込 2,198
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-11-09
用途:
エルボ部の水漏れ修理に最適
対象商品:
17079843

これは、もっとアピールすべきです。2階床下配管の水漏れ補修に1階天井部から、ロウつけで2時間かかっても出来ず断念したが、最後の手段で配管を切断して、これを使用。配管切断5分、テクタッチ継手 90°エルボを挿入1分で、水漏れが修理出来ました。配管切断は勇気いりますが、同様の他社商品と異なり瞬時に水漏れ修理できます。モノタロウは単価も安く、AMAZONで取り扱いないのも、アピール不足です。アパート大家の素人でも簡単に使えました。

1人が参考にしています
2020-10-26
用途:
風呂の配管接続
対象商品:
17079843

ハンダで銅管接続すると、固定されてしまいますが、
この商品は、差し込んだ後360度回せるので、現場での微調整が楽にできます。

2人が参考にしています
2021-01-19
用途:
床下の給湯の配管
対象商品:
17079843

銅管のエルボーの水漏れがあり、火気の使用が難しいところで有り、テクタッチの使用で短時間で簡単に復修がてきました。

FUJI設備 様2021-07-06
用途:
水道工事
対象商品:
17079843

先日使用した時、扱いやすいので、再度購入しました。

MIZUMOTO 様2018-06-20
用途:
ボイラー配管から水漏れ修理
対象商品:
17079843

使い方は、簡単でした。
水漏れしているところを、カットして差し込むだけ
構造はどうなっているのかわかりませんが、時間が経って抜けないか心配です。

杉山 住設 様2017-04-04
用途:
配管工事
対象商品:
17079843

初めての使用でしたが、すごく簡単で、作業効率UPしました。

コミちゃんファーム 様2017-01-22
用途:
銅管のエルボ部分の接続
対象商品:
17079843

1/2サイズの銅管のエルボ接続に使用しました。溶接の必要なく火気を嫌う場所の工事には最適です。ただ、差し込むだけではなく一度差し込んだ後、逆に手前に引く作業をしないと水漏れします。その説明が無かった。

1人が参考にしています
2016-10-14
用途:
給湯器取替え時の狭隘場所での給湯配管改修
対象商品:
17079852

作業が簡単で短時間で取付できました。耐久性が心配となりますが構造から問題なさそうです。