2Way トーチ&シグナルライトのレビュー

平均満足度 3.62 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2Way トーチ&シグナルライト オーム電機
オーム電機
   
付属のシグナルバーを取付けると、シグナルライトとして使用できるLED懐中ライトです。 点滅機能が付いていますので、夜間緊急時に役立ちます。 LEDだから衝撃に強く、バッテリー消耗が少ないです。 IPX4の防飛まつ仕様です。丈夫なアルミボディ。ストラップ付き。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-12-06
用途:
夜警時
対象商品:
17160675

小さく、軽く気に入りました。スイッチを強く押すと内部が外れて点灯しなくなったが簡単に修正可能

2017-08-25
用途:
車両常備用
対象商品:
17160675

このテの商品は店頭に置いてないので助かりました。次回も値段調整的に購入しようかと思ってます

アーチャー企画 様2018-02-21
用途:
車に常備
対象商品:
17160675

たまにスイッチを押すと使えない時が有り、その度にスイッチメンテナンスが必要、2つ持っているが、原付装着の物でもそのような状況なので、原付からは外した。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

アーチャー企画 様2017-04-18
用途:
車に常備。
対象商品:
17160675

とても良い買い物をした、単三電池一本でとても明るいと評価します。

有限会社西日本PFE 様2016-12-02
用途:
警戒区域閾部分、縄張りの閾部分のマーカー替わりに使用
対象商品:
17160675

単3電池1本で使用できるところが良い。いざぎよく電池交換に踏み切れる。
明るさは、懐中電灯としての使用には十分明るいが、赤色のカバーを取り付けた場合に、円筒のサイド部分の明るさが若干暗く、色合いも薄い(白っぽい)。
それでも100m+X程度の距離からは十分に判別できます。

マツオカロックシステム 様2016-09-29
用途:
町内パトロールで使います。
対象商品:
17160666

大変明るく目立っていいと思います。コンパクトなので女性の方が持つのに向いていると思います。

有限会社西日本PFE 様2017-07-21
用途:
警戒区域閾部分、縄張りの閾部分のマーカー替わりに使用
対象商品:
17160666

以前投稿していましたが、使用過程でやや不満<=>不満の間くらいに満足度が下がりました。
特に雨天で使用したわけでもないのに高い確率でアウト オブ オーダーです。
5~6本程度購入しているのですが、半年の使用(実稼動は点滅3時間x20回程度)で既に3本がダメになりました。ライトのテール側スイッチ部分には異常は無く、故障箇所が基盤側で発生しているようです。
基盤側はライトの正面側は一体の様で、電池のホルダーを外して基盤の後方からしか抜けないようになっているようで、特殊なカニ目みたいな工具があれば抜けると思うのですが、うちでは手が出ません、
設計上の問題があるのではないでしょうか?(配線の許容量が足りていないとか、はんだの耐久性が極端に低いなど・・・)

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
後ほど担当部署よりご連絡させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

2015-05-31
用途:
非常時用灯火
対象商品:
17160675

バイクに非常時用に積んであります。
コンパクトなサイズなのに夜間での視認性は思った以上に良いです。
日中はさすがに視認性は悪くなりますがシグナルライトとしては十分に役に立ちます。
懐中ライトとしての光量も十分にあり、ボディの耐久性も高いと思います。
まだ電池の消耗などは確認していませんがデザインも気に入っており良い商品だと思います。
一点だけ難点を上げれば、シグナルバーの取り外しの時に金属リングがちょっと外れやすいかな?

1人が参考にしています