サイクルミラーのレビュー

平均満足度 3.47 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
サイクルミラー Kawasumi(川住製作所)
Kawasumi(川住製作所)
1,198 / 税込 1,318
リフレクター付きで夜間走行も安全な右側用サイクルミラー 金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ ハンドルにキズがつきにくい樹脂製ブラケット
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-20
用途:
後方確認するため

鏡そのものが少し小さい。フラットなガラスよりもワイドなガラスの方が、後方の情報が多くなるので、ワイドにしたかった。

2024-07-15
用途:
自転車の後方確認
対象商品:
17170554

鏡面が大きく、平面鏡なので見やすい。鏡の角度を
を上下左右に微調整出来るのもありがたい。

1人が参考にしています
2024-08-22
用途:
自転車の運転
対象商品:
17170554

少し短い、右後方の確認に使用していますが、腕の像が半分以上を占めています。
体をずらして、後方を確認しています。5cm長くしてもらえれば、良かった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

カットスタジオ オム 様2022-05-18
用途:
サイクリング
対象商品:
17170554

このミラーをハンドルに着けると完璧に固定されます。ミラー(かがみ)部分の調整も自転車に乗ってる時にミラー動き不具合も無いです。バイクのミラーと同じ感覚です。

2020-03-29
用途:
自転車安全対策
対象商品:
17170554

やはり自転車にもバックミラーは必要です。ハンドルのポン付けでき、後方確認がしやすくなりました。ハンドルには、しっかりと固定できました。造りもしっかりしています。ただ、道路交通法による規定が自転車はどこまでかわかりませんが、アームがもう少し長い方が、後部を確認する際、腕がじゃまにならずよく見えるようになると思います。右側用しかでていませんが、左側用もあると便利では。

1人が参考にしています
2019-08-30
用途:
自転車用
対象商品:
17170554

取付も簡単で視界も良好です。良い商品だと思います。

2021-04-04
用途:
ママチャリに使用
対象商品:
17170554

アームの長さはほどよく後方確認もしやすいですが、鏡の精度が悪く歪みがひどいです。
また、振動により鏡の方向がかわりやすいです。

2019-04-03
用途:
電動自転車のハンドル(右側)に使用
対象商品:
17170554

自分の体に隠れる事無く後方が見え充分に使用出来ます。

2023-02-28
用途:
電動アシスト自転車
対象商品:
17170554

上部ミラー取付部のネジが弱いセットしても角度が変るきつくしてセット角度の
保治機能の改善を望む。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2021-02-16
用途:
自転車の保安部品
対象商品:
17170554

取り付けは簡単でした。
ただ、思ったよりも小さく視野角も狭いので右後方があまりよく見えません。
結局首をひねって後方確認することになります。
ただの飾りになってしまいました。
もうひと回り大きいサイズ、広角鏡面、左用もあれば良かったです。

2018-05-18
用途:
新規購入のアシスト付き自転車に装着
対象商品:
17170554

取り付けが簡単、形は良く、支えが金属、ブレが無く使い心地も満足、通勤に欠かせない足です。

2019-08-26
用途:
通勤自転車
対象商品:
17170554

長さが 多少 短い気がします
自分の腕が重なり、確認できません。

Beans9 様2019-04-21
用途:
自転車ミラー
対象商品:
17170545

簡単に取り付け出来ましたが、ミラーが小さいので後ろが見えずらいです。

2019-04-19
用途:
自転車の部品
対象商品:
17170554

今回初めての購入でしたが、なかなかいいパーツでした。

コロナ産業有限会社 様2017-04-29
用途:
後方確認のため
対象商品:
17170554

ミラーの基の部分ゴム製ですが金属製が耐久せいがあるのでは衝撃に弱い