ユニバーサルジョイントのレビュー

平均満足度 3.80 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ユニバーサルジョイント 渡辺パイプ(SEDIA)
渡辺パイプ(SEDIA)
59 / 税込 65
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-09
用途:
防風ネットの支柱固定
対象商品:
17176775

しっかり固定でき、風が吹いても弛まないのでとても気に入ってます。

2025-05-30
用途:
バイクガレージの補強
対象商品:
17176775

バイクテントの骨組補強に使いました。根角ネジではなく通常のネジで締め付けましたが、パイプへの食い付きも良く補強ブレスをしっかり固定できました。

ディティール・ギャラリー 様2022-11-09
用途:
イノシシのフェンス製作用に
対象商品:
89794275

水平、勾配、両方に使えてとても使いやすかったです。

2022-03-12
用途:
トマトハウスのパイプ組み立てに使用。
対象商品:
17176775

締め付けボルト、ナットについて、ナットは蝶ナットでよい。しかし。ボルトの頭を5㎜角に加工していただけると、共まわりしなくて楽になる。

2022-06-11
用途:
パイプ接合
対象商品:
17176775

19mmアルミパイプの接合に使用しました。オーバースペックと感じ、別の方法を模索しました。

2022-01-30
用途:
ごみステーション作成
対象商品:
17176775

スチールパイプを使ってごみステーションの枠組の作成に使いました。(40セット程使用)
M5x20なべボルト1本、ワッシャー2個、M5ナット1個を使用しジョイントしました。
セット品だとM5x25ボルトと蝶ねじ付ですが、強く締めるには蝶ねじはお勧めしません。また25㎜だと長すぎます。なので単品購入しました。ただ、個別包装なので、ビニール包装を破るのが手間で20個づつの程度の包装になっていると良いと思います。それと検品も楽です。
納入された時、検品しなかったので後になって数が合わないことに気づきました。何処かに紛れ込んでしまったのかもしれませんが、後の祭りです。

2021-05-18
用途:
キャンプ用に購入したタープの補強
対象商品:
17176775

比較的大きいタープを購入使用しています。少しの風で煽られ、フレームが歪み、接合部位のプラスチック部材が簡単に破損しました。部材の購入は高価であり、補強材として使用しています。

2019-10-22
用途:
パラソルのベランダ取付
対象商品:
17176793

ベランダに日除け用のパラソルを取付けるためにパイプを組み合わせて固定金具とするために購入しました。しっかりとパイプ同士を任意の位置に固定出来ました。ねじ付属ありとねじ無しの両方がありますので、留意してご購入下さい。

1人が参考にしています
2020-10-14
用途:
ワイヤーの縦支柱と、横支えの止め金具

何か、ロクに説明も読まずに文句言われてる方々がいらっしゃいますが、、、
ボルトもナットも付いていない、と書かれていますが???
自分のミスを他人のせいにして、商品をけなすのは如何なのものかと。。。
私的には大変良い品が見付かり、大変満足して居ります☆☆☆
コチラも私のミスで、少し足らない事が判明(泣)
直ぐリピートします!

2人が参考にしています
2020-10-13
用途:
ハウス修繕&建てるとき
対象商品:
17176784

サイドのバリ処理キレイに出来ており、パイプに取り付ける時手を切ったりビニールが破れそうなこともなく良い。
しかし、ユニバーサルジョイントと銘打っているのであれば、
商品説明には無しとありますが、
実際は、ネジと蝶ナットはほしいところ。(メーカー別売でのものを用意してほしい)
後、商品写真は実際のパッケージ状態のものを加えてもいいと思う。

阪本企画 様2020-10-15
用途:
パイプとパイプを繋ぐため
対象商品:
17176775

ネジの穴に別の棒を入れて丁度よくつなぐことができました
ありがとうございました!

2020-05-05
用途:
ハウス
対象商品:
17176793

蝶ネジがないのでだめ、一体として販売すべきだと思う

2017-04-25
用途:
パイプからステーの取り出し
対象商品:
17176802

他の方も書いていらっしゃいますが、片側だけです。
ネジ穴が角型で本来は、ボルトの首したが四角になって供回りを防ぐタイプのボルトが必要のはず。
ネジはM5で適合です。

1人が参考にしています
2016-03-26
用途:
ナスの支柱連結に使います。
対象商品:
17176793

もう少し板厚があるかなと思っていたんですが、仮に連結した分にはOKです、あとは実際に使ってみないと強風の影響等の結果は出ません、10月くらいかな。

2015-09-08
用途:
ビニルハウスや防獣柵の組み立て
対象商品:
17176775

写真から、パイプを挟む部品2個とビス、ナットがセットになっているものと勝手に思い込んでいたが、実際はパイプを挟む部品一個のみなので、購入する人は注意が必要である。またこれに使用するビスは、まわり止め用に頭の下が四角くなっているビスの使用が標準なので、その型番も関連商品としてリストアップして貰えれば有難い。価格はセットになっていればお買い得であるが、上記の様な状況なので決して安いとは言えない。商品説明が不十分の印象強し。この部品自体の性能には問題なし。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は申し訳ございませんでした。
ボルト・ナットが付属していない旨を追記致しました。
その他関連情報につきましても、対応検討いたします。
どうぞよろしくお願い致します。