旋削用チップ CNMG-Mのレビュー

平均満足度 3.50 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
旋削用チップ CNMG-M モノタロウ
モノタロウ
4,798 / 税込 5,278
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-07-10
用途:
ステンレス加工
対象商品:
44352926

色々試しましたが、今のところこのチップが一番持ちが良いので、定期購入しています

ワイヤーカット湘南株式会社 様2020-01-15
用途:
旋盤での加工時
対象商品:
44352935

一流メーカーの品とかわらない品質ですし、なんと言ってもこの価格!!大満足しています。

2017-01-06
用途:
金属の切削加工に使います。
対象商品:
44352926

お値段が安価なので粗挽きに使用しています。
この種のチップは値段が勝負だと思うのでモノタロウさんはぜひこのチップは値上げしないでいただきたいと思っています。

2015-10-15
用途:
NC旋盤に使用
対象商品:
44352935

黒いほうが断然持ちもよくオールマイティーでした。復活を希望します。

4人が参考にしています
株式会社吉川製作所 様2015-12-12
用途:
複合旋盤(10インチ)にて外径及び内径の荒加工
対象商品:
44352935

鉄系の重切削に主に使用していますが、以前の黒い韓国製のチップのほうが刃持ちがよく、チップの個々の寸法もバラつきが少なかったです。特に間欠切削では、現在販売されているチップは以前の黒いチップに比べて半分以下の加工条件であるにもかかわらず半分以下の個数で欠けてしまいます。以前の黒いチップの再販売を希望いたします。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2015-02-10
用途:
NC旋盤
対象商品:
44352926

材質:SNCM439の調質材の加工に使用していた、黒色のチップのほうが持ちもよく値段も安く良かった!
黒色チップの復活!再販を至急お願いいたします!

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

2014-08-24
用途:
技能検定の普通旋盤作業
対象商品:
44352935

材種はMNP25です。
技能検定の普通旋盤作業(1級)で使いました。
S45C黒皮のφ60×150mmとφ65×80mmの2つの材料を削り3つの部品(オス、メス、ローレット仕様ナット)を製作しました。
このMNPで外径切削、端面切削の荒削りをしました。
切削条件は主軸回転数は560回転、図面仕上げφ30以下箇所は1000回転を選択しました。
どちらの回転数でも外径切削の送りは0.2mm、切込量2mm~2.5mmです。端面切削は切込量は0.5mmで手送りです。
青い半巻き状態のキリコが出ました。掃除もしやすかったです。
外径、端面切削で使用したのは1コーナーのみ、構成刃先は出来ませんでした。試験時間内で使用した時間は30分程度です。
クーラントを大量に使えるNC旋盤作業と違い普通旋盤作業はクーラントは使用できません。
超鋼やコーティングのチップは切削油を使うと刃先の温度が上昇しすぎて寿命は落ちます。
よって、MNP25でも切削油は使用しませんでした。
基本的な条件(工具寿命、掃除のしやすさ)は満たしています。
満足度を3つにしたのは重切削(切込3~4㎜)には向いていないと判断したからです。(NC旋盤ならできるかもしれませんが)
コストについては特売日を利用すると大満足です。

2人が参考にしています
2014-05-04
用途:
NC旋盤で一般鋼の荒加工
対象商品:
44352935

SS,S45c,SCMの荒引きに使用。
価格を考えると生材であれば問題無いと思います。

2014-06-11
用途:
卓上旋盤で使用
対象商品:
44352935

中国製の卓上旋盤を使っているサンデー工作者です. これまで何種類かのCHIPを購入しましたが,今回の物は頑丈でよく切れるので,大変満足しています. ネガなので取り付ける軸を傾けて作成する必要がある点で敬遠していたのですが, その手間以上によいし,適当な価格だと思います. 穴に5mmのネジを使えるのも嬉しいですね.
継続購入の欄に「わからない」と書いたのは,問題があるためではなく,耐久性があるためです. 三角の6角に比べると4角しか使えないのですが,これまで三角のものはあっさり裏側まで割れて実質3度しか使えないことが多かったのに比べ,「しまった」と思っても健全である場合も多く,結局得だと感じています.もちろんポジよりも割安です.
以上は,旋盤とフライス盤を購入して半年のアマチュアの意見なので その分差し引いて理解してください.

2人が参考にしています
株式会社石井工作所 様2013-11-18
用途:
NC旋盤でステンレスの切削に使います。
対象商品:
44352926

材種MNM30でSUS316ビーリング丸棒の連続切削。
工程は端面と外径の荒加工。
切削条件は周速80m/分~100m/分、切込2mm、送りF0.2mm/回転。
クーラントはエマルジョン使用。
掃除しやすい状態のキリコが出せました。
工具寿命も大手のブランド品と変わらないと思います。
そして、大手ブランドより安いのが良いです。特売日に買いたいアイテムです。

5人が参考にしています