圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)のレビュー

平均満足度 4.73 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業
兼工業
8,598 / 税込 9,458
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社ミナミアグリシステム 様2023-06-10
用途:
農業の灌水
対象商品:
17200496

水位調整に大変役に立って効率よく灌水できています。

2023-06-08
用途:
冷却塔の給水配管交換修理
対象商品:
17200496

ボールタップの作動もねじ山も特に不具合はありませんでした。
問題なく使用できました。

2022-12-14
用途:
冷却塔 補給水用
対象商品:
17200532

高水圧(6k)ですが、しっかり補給水作動しました。

1人が参考にしています
2020-07-01
用途:
太陽熱温水器
対象商品:
17200487

太陽熱温水器の出荷時の採用部品でした。
兼工業は品質も宜しいです。
別の通販会社と同一でしたが、割高でした。
20年ほど使用しますから少しの割高は辛抱します。
モノタロウさんは出荷体制が優れていますから安心料です。

2人が参考にしています
ささき農園 様2019-05-25
用途:
タンクに水を貯める
対象商品:
17200496

形も簡素化されており、タンクへの固定もできた。
すごく満足してます

2017-11-02
用途:
給水タンクの水位調節用
対象商品:
17200505

25Aは、ホームセンターには置いていないが注文翌日には届き便利です。ボールタップは消耗品と思い価格も割安でお得感があります。商品もしっかりしていて取り付け後の使用もスムーズに給水-停止を行っています。

浅野環境ソリューション株式会社 様2017-09-13
用途:
高圧洗浄機の補給水
対象商品:
17200505

単式より、複式型の方が閉まりが良いように思います。

2016-04-09
用途:
機器修繕
対象商品:
17200523

既設品と全く同じものだったので、取付等に全く問題なく交換できました。
水位調整がネジで調整できる為、微妙な調整が可能で使いやすいです。

1人が参考にしています
佐久間社寺株式会社 様2018-08-08
用途:
貯水タンクに使用
対象商品:
17200487

今までシングル使用していたがバルブが完全に止まらず50m3ほど流れ出してしまっていたタンクの補修で使用、これだとバルブ部が水につからないのでこのリスクも防げるかと。水道代お客さん負担なので・・・・昨年は200m3ほど装置不具合で垂れ流してしまった。

2018-07-11
用途:
修理部品
対象商品:
17200496

既設と同様の品物で何ら問題なく交換しました。パリ玉と本体間のストローク(棒)が合わず既設をそのまま使用して対応

2016-05-26
用途:
給水
対象商品:
17200496

完全に止水しない。便座にゴミ等の付着なし。

MonotaROからの回答

大変恐れ入りますが、お届けした商品でご不明な点等ございましたら、弊社問い合わせ窓口まであわせてご連絡下さいますようお願い致します。(商品レビューへのご投稿のみですと、ご連絡が遅くなる場合がございます。)